This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:AVDD DVDD 时序要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621195/ads8881-avdd-dvdd-sequencing-requirements

器件型号: ADS8881
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好、

我知道 AVDD 和 DVDD 可以独立驱动、但上电或断电时是否有任何时序要求? 也可以按任何顺序启用/禁用 AVDD 和 DVDD。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的问题。 请问您正在评估 ADS8881 的应用/工程是什么类型?

    此 ADC 没有电源序列要求。 请注意、请确保不违反绝对最大规格、即  在启用相应的电源轨之前不应施加输入:

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的答复。 为回答您的问题、我在专为 PNT 领域设计的产品中使用了 ADS8881(精密导航和计时)。 在该应用中、我们需要能够以高分辨率、低延迟从模拟接收器读取数据。

    我要注意的是、在启用相应的电源轨之前、不应施加输入。 感谢您指出这一点!

    此致、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    再次阅读您的回复后、我想确保我的设计符合您的表述:“在启用相应的电源轨之前、不应施加输入“。 下图显示了由 THS4551 驱动的 ADS8881 的实施方案。 值得注意的是、THS4551 的电源轨 (= 3V) 也是 ADS8881 AVDD 输入的电源轨。 通电后、THS4551 的输出将在 3V 至 1.15V 的几百纳秒内变为有效状态、1.15V 是 THS4551 PD #输入的使能阈值(未显示)。 因此、THS4551 输出的电压绝不会超过 ADS8881 的 AVDD 输入电压。  尽管 3V 电源可能仍“正在启动“并且尚未完全启用、但这似乎没问题。  

    我可以在 THS4551 的 PD #输入端实现一个小型 RC 滤波器、以延迟输出相对于出现的 3V 变为活动状态、但鉴于我在上面所做的分析、我认为这没有必要。

    类似的参数也适用于 ADS8881 的数字输入、因为将 ADS8881 的数字输入驱动的器件使用 3.3V 作为其电源轨、也是 THS4551 DVDD 输入的电源轨。

    您能告诉我您的反馈吗? 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    你是对的。 这应该没问题。 此外、即使输入电压很快大于电源轨、如果电流低于 10mA(可能是这种情况)、它实际上不会损坏器件。 所以,我相信你的分析是有道理的。

    此致、  

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次比你 Samiha!