This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08_DRDY

Guru**** 2928060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1630417/ads131m08-ads131m08_drdy

器件型号: ADS131M08

DRDY 在 250us 间隔内作为 4ns 的短时干扰出现。
我尚未连接任何处理器或控制器
另一个问题是 MAX14483。

1.8V 侧行为不正确。
我犯了一个错误的 MAX14483 像 11 到 20 引脚是反转的,但这是在中间做一个贴片板。

请检查我的原理图

image.png

 

image.png

 

 

我要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    /DRDY 的 250us 间隔表示 4ksps 数据速率、这是 8.192MHz 时钟和默认 OSR 设置下的默认数据速率。 /DRDY 的窄脉冲表示您没有读取转换数据、这是 ADC 上电后的预期行为。 一旦开始从 ADC 读取数据、/DRDY 脉冲将变为正常状态。

    如果您有任何有关 ADS131M08 的其他问题、请告诉我。

    BR、

    Dale