This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:上拉下拉电阻器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628502/ads1232-pull-up-pull-down-resistor

器件型号: ADS1232
主题中讨论的其他器件:、 TPS7A20

你(们)好
数字引脚的引脚说明未指定需要上拉电阻器还是下拉电阻器。 这里是否确实不需要任何电阻器、是否可以将引脚直接连接到 MCU?

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    通常、您可以将这些引脚直接连接到 MCU。  DRDY/DOUT 引脚是推挽式引脚、始终驱动为高电平或低电平。  所有数字输入引脚都应被驱动为高电平或低电平而不是悬空。  如果 MCU 引脚处于高阻态的时间超过上电初始化时间、则应将 ADC 数字输入引脚拉高或拉低。  

    为使器件正确复位、/PWDN 引脚应在上电期间保持低电平。  我建议在此引脚上使用下拉电阻、以确保在处理器将  连接到/PWDN 的 IO 引脚配置为输出之前该引脚为低电平。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    THX 支持。  

    我还有以下问题:

    • 您能给我讲一讲使用内部时钟源与使用外部晶体的优缺点吗? 使用晶体有哪些优势?
    • 在选择元件并为模拟输入确定滤波器的尺寸时、我应该注意什么? 是否需要一个?
    • 您能回顾一下 ADC 部分的电路图吗?

    我真的很期待您的答复

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1. 内部时钟振荡器功耗非常低、它集成到 ADC 中、减少了整个电路所需的电路板面积。  精度为+/–3%、可在此范围内提供 100dB 的 50/60Hz 电源线抑制(数据表中的图 7-6)。  

    外部晶体的主要优势是容差更严格、通常为 0.01%或更高。  由于电力线频率并非恰好是 50/60Hz、因此这提供了一些额外的裕度。  我认为大多数客户都使用内部振荡器、因为在大多数情况下、电力线抑制性能就足够好。

    2. 是的,您应该包括基准输入和模拟输入的滤波器。  桥式传感器和 ADC 之间总是有可能出现外部噪声拾取、滤波器可以帮助解决这一问题。  此外、这些滤波器为 ADS1232 提供 ESD 保护。  针对基准和 ADC 输入的推荐输入滤波器:

    3. 我看不到任何附件。  请尝试使用插入->图像/视频/文件选项再次上传。

    您还可以参阅 ADS1232REF 评估板用户指南、以及应用手册 电桥测量基本指南(修订版 A)

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    非常乐于助人。 谢谢。

    我已经在原理图中添加了滤波器并附上了滤波器。
    查看 ADS1232REF 评估板用户指南的原理图时、会列出不同的电容器和电阻值。 我不确定现在要使用哪种器件? 我更喜欢 Yout 值 (100R+10nF+1nF)

    称重传感器应该可以切换;开关的最佳位置在哪里? 是什么?的高侧还是低侧


    该 ADC 可用于容量高达 2kg 的商用厨房用、并采用电池供电 (3.7V LiPo)。
    您建议使用 3.7V 电池生成 5V 电压的什么设置? (5V 升压或 5.5V 升压+ 5V LDO 或 5V 电荷泵等)

    此致
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    原理图看起来很好。  根据外部噪声环境的不同、除了 C37 作为基准输入、您还可以使用 10uF X7R。  我认为这不会对总体噪声性能产生太大影响、但很难预测。   

    电荷泵或升压转换器均可用于生成 5.5V 电压、然后提供良好的 5V LDO、例如 TPS7A20。  根据升压或电荷泵的噪声、您可能不需要遵循 LDO、但 TPS7A20 成本非常低、可为系统提供很好的低噪声电源。

    关于升压或电荷泵、我会使用低成本选项、或者如果功耗是关键因素、我会使用更高效的解决方案。

    此致、
    Keith