This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R:IN2P/IN2N 上限流电阻器和抗混叠电容器的建议值、用于无呼吸的单导联 ECG (RESP_MOD 连接至 AVDD)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628934/ads1292r-ads1292r-recommended-values-for-current-limiting-resistor-and-anti-aliasing-cap-on-in2p-in2n-for-single-lead-ecg-without-respiration-resp_mod-tied-to-avdd

器件型号: ADS1292R

TI 团队大家好、

我将使用 ADS1292R(TQFP-32 封装)设计一个简单的单导联 ECG 板。 我只需要一个启用 RLD 的 ECG 通道(导联 I:RA 和 LA 电极)、即可降低共模噪声。 我根本不使用呼吸测量功能。 按照数据表中有关未使用模拟输入的建议、我已将 RESP_MODP(引脚 31)和 RESP_MODN(引脚 32)直接连接到 AVDD (+3.3V)、从而禁用固件中的呼吸。

我的问题与 RA 和 LA 电极与差分输入引脚 IN2P 和 IN2N 的安全低噪声连接有关。

我的原理图背景:
-为了简单起见,我最初尝试仅使用 0 欧姆跳线(无串联电阻或电容)将电极直接连接到 IN2P/IN2N ,但我现在知道这不推荐用于真正的病人使用。

b3734d00-b5be-491f-8ee8-d55fbfdbf609.png

具体问题:
1.当禁用呼吸而未注入信号路径时、一个限流串联电阻+ EMI/抗混叠电容器至 GND 是否足以实现安全电极连接(防止危险由故障引起并降低噪声/混叠)?
2.如果是,建议的/典型的值是什么:

a) 每个输入引脚的串联电阻器?
b) 电容器在该电阻器之后连接到 GND?
c) 是否建议/需要一个额外的串联交流耦合电容器、或者在使用 RLD 时输入是否可以保持直流耦合?

我已查看:
- ADS1292R 数据表 (SBAS502C) 典型应用电路(包括呼吸调制)
- ADS1x9xECG-FE EVM 用户指南 (SLAU384) 通道 2 路径(无呼吸)

但我希望您能直接建议您采用不带呼吸的最小、安全、低噪声配置。 非常感谢您的指导!

此致、
Yafet Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yafet:

    作为起点、我建议  以 ADS1292RECG-FE 评估板这两个电极和引脚之间的连接为例、说明如何连接这两个元件。 AFE1x9xECG-FE 用户指南中介绍了所使用的特定元件、表 1 中包含了这些特定元件。 物料清单“。

    之后、您必须根据应用的需要来确定哪种电极接口可满足您的需求

    此致、

    Payton