This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248 评估板断电模式和功耗异常问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625777/ads1248evm-pdk-ads1248-evaluation-board-power-off-mode-and-power-consumption-anomaly-issue

器件型号: ADS1248EVM-PDK
线程中讨论的其他器件: ADS1248MSP432E401Y

我正在评估 ADS1248 的性能、遇到了一些需要您帮助的问题。

1、断电模式测试:当 START 引脚处于低电平时、所有寄存器值都复位为 0。 此时、无法执行数据采样(内部时钟可关闭)、内部 REF 可能会关闭、并且无法再进行 SPI 通信。 这种情况是否处于断电模式?

2、正常运行、DVDD = AVDD = 5V、DR = 20SPS、内部振荡器、外部基准。 IDVDD 电流为 1223.7uA、明显高于数据表中规定的 230uA。 在测试期间、AIN0 至 AIN7 VIBAS 电压设置为 AVDD/2、SCLK、DIN 和 DOUT 设置为低电平。 此外、移除了电阻器 R17 和 R18。 在 DVDD = AVDD = 5V 的情况下、还有哪些其他原因可能会导致 IDVDD 电流异常?

3、测试内部和外部振荡器的工作电流时、发现使用外部时钟时的 IDVDD 电流比使用内部振荡器时高约 30uA。 这是合理的吗? 造成这种电流差异的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    我将在下周研究这个问题、今天我就不在办公室了。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    如何测量 EVM 上 0.1 Ω 电阻 (R6) 的功率?

    正常运行、DVDD = AVDD = 5V、DR = 20SPS、内部振荡器、外部基准。 IDVDD 电流为 1223.7uA、明显高于数据表中规定的 230uA。 在测试期间、AIN0 至 AIN7 VIBAS 电压设置为 AVDD/2、SCLK、DIN 和 DOUT 设置为低电平。 此外、移除了电阻器 R17 和 R18。 在 DVDD = AVDD = 5V 的情况下、还有哪些其他原因可能导致 IDVDD 电流异常?

    您说您导通了多个 VBIAS 源、数据表中建议使用此方法。 请参阅下面突出显示的部分。

    在测试内部和外部振荡器的工作电流时、我们发现使用外部时钟时的 IDVDD 电流比使用内部振荡器时高约 30uA。 这是合理的吗? 造成当前差异的原因可能是什么?

    是的、这看起来合理、这就是内部振荡器所需的电流

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您的支持。 以下是我对您问题的答复。

    1. 通过移除 R6 电阻并在 R6 位置串联一个 7.5 位电流表来测试 IDVDD 电流。 由于 IDVDD 电流相对较小、因此测试时未使用欧姆定律法。

    2. 断电模式是“电源“部分中的“断电模式“,在测试期间通过将 START 引脚设置为低电平来实现。

    3. 在正常工作条件下、当 DVDD = AVDD = 5V、数据速率 DR = 20SPS 时、使用内部振荡器和外部基准电压、测得的 IDVDD 电流为 1223.7μA、明显高于数据表中规定的标称 230μA。 按照建议的验证步骤、当 AINP 和 AINN 设置为 VBIAS 电压时、或者当 VBIAS 电压完全禁用时、电流保持不变、并且仍然相对较高。

    4、 关于外部时钟运行、IDVDD 电流比使用内部振荡器时高约 30 微安。 数据表提到、在外部时钟运行期间禁用内部振荡器。 在这种情况下、IDVDD 电流不应该降低吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    我们正在研究这一点,给我们更多的时间来回应

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    使用您提供的上述条件(所有通道上的 VBIAS、20sps,内部时钟)、DVDD 电压 3.3V 除外、我确认 IDVDD 电流约为 250uA。  使用外部时钟源时、4.096MHZ 时的电流增加了 50uA。  通过将 2.048MHz 的外部时钟源降低至 200uA。  是的、使用外部时钟选项时、IDVDD 电流会增加、具体取决于外部时钟频率。

    我假设您使用的是自己的 MCU 板。  请确保/DRDY 引脚始终不会由 MCU IO 引脚驱动、否则可能会说明电流消耗高于预期。  此外、如果/CS 引脚为低电平、则 DOUT/DRDY 引脚也不应由 MCU IO 引脚驱动。  (您表示 DOUT 引脚被驱动为低电平、如果/CS 引脚也被驱动为低电平、这将增加 IDVDD 电流。)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keith Nicholas  

    我们已根据您提供的方法验证了外部时钟的电流、还在测试期间提出了一些问题。 我们希望得到您的帮助。

    1. 根据您测试外部时钟的建议、已验证外部 CMOS 时钟的频率和振幅变化可能会导致 IDVDD 电流发生变化。 我有一个问题、内部振荡电路的功耗是多少? 如何进行测试?

    2.在正常工作模式下电流异常。 当 DVDD=AVDD=5V、数据速率 DR=20SPS、使用内部振荡器和外部基准电压时、测得的 IDVDD 电流为 1223.7 μ A、远高于数据表中的标称 230 μ A。 将 AINP/AINN 的电压调节至 VBIAS 或禁用 VBIAS 后、电流将保持高电平而不会发生任何变化。 您是否已验证此问题?

    3.将 START 引脚设置为低电平可实现“电源“一章中的“断电模式“。 当 START 引脚处于低电平时、所有寄存器值都复位为 0。 此时、无法执行数据采样。 这种现象是否正常?

    4.在数据表中、提到最小外部时钟频率为 1MHz、最大外部时钟频率为 4.5MHz。 有一个问题是、使用时钟频率为 1MHz 或 4.5MHz 的外部时钟时、相应的 DR 速率是否会发生变化、以及当频率低于 20SPS 时、如何确保 50Hz 和 60Hz 的抑制效应?

    在测试偏移性能时、当 PGA=1 且 DR=2000SPS 时、时域波形中会出现常规干扰、怀疑是“空闲音调“干扰。 您在测试过程中是否注意到了这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    1. 内部振荡器根据设计应使用约 25uA 的电流、但这可能因器件而异。  由于使用外部时钟时存在与频率相关的 IDVDD 电流、因此测量该电流的方法并不简单。

    2. 我无法重现你已经观察到的这个高电流问题。

    3. 当 START 引脚为低电平时,寄存器值不应重置为零,而应保持其现有值。  具体根据数据表 、当 START 引脚为低电平或器件处于断电模式时、只有 RDATA、RDATAC、SDAC、WAKEUP 并且可以发出 NOP 命令。 RDATA 命令可用于在断电模式期间重复读取最后一个转换结果。 其他命令不起作用、因为在断电模式期间会关断内部时钟以省电。

    4. DR 速率与时钟频率成正比。  如果您提供频率为标称 4.096MHz 的 1/4 的外部时钟、则所有数据速率都将是预期数据速率的 1/4。  是的、如果您使用不同的外部时钟频率、则会将滤波器陷波从 50/60Hz 上移开、从而不会获得出色的电源线抑制性能。  如果需要尽可能好的电源线抑制、时钟应为 4.096MHz、以在 50/60Hz 下获得约–70dB 的频率。  但是、使用 1.024MHz 的外部时钟频率和 20sps 的 DR 设置将导致 5sps 的输出数据速率、50/60Hz 的输出数据速率约为–65dB。

    5. 我没有直接观察到 ADS1248 的空闲音调,但这些可能存在。  如果存在空闲音调、则不应显著增加噪声。

    您为 AVDD=DVDD=5V 电源使用哪种类型的电源电路?  您可能需要尝试使用 5V 工作台电源为 EVM 板供电、看看是否仍有类似的行为。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keith Nicholas

    非常感谢您的答复、

    在使用 AVDD = DVDD = 5V 进行测试时、我使用板载 5V 电源 (JP1)、在测试期间将 AVDD 和 DVDD 连接到 JP1 5V 电源。 在测量 IDVDD 时、我仍然观察到相对较高的电流。 在测试过程中、我发现某些 IO 的状态对电流有重大影响。 对于电流测试、模拟输入和输出相关 IO(例如 AIN0~AIN7、SCLK、DIN、DRDY、DOUT/DRDY、 CS 等)进行配置?

    “电源“一章中“断电模式“的实现方法是将 START 引脚设置为低电平 (R5 短接至 GND)。 当 START 引脚处于低电平时、所有寄存器值都复位为 0。 此测试是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keith Nicholas

    非常感谢您的答复、

    在使用 AVDD = DVDD = 5V 进行测试时、我使用板载 5V 电源 (JP1)、在测试期间将 AVDD 和 DVDD 连接到 JP1 5V 电源。 在测量 IDVDD 时、我仍然观察到相对较高的电流。 在测试过程中、我发现某些 IO 的状态对电流有重大影响。 对于电流测试、模拟输入和输出相关 IO(例如 AIN0~AIN7、SCLK、DIN、DRDY、DOUT/DRDY、 CS 等)进行配置?

    “电源“一章中“断电模式“的实现方法是将 START 引脚设置为低电平 (R5 短接至 GND)。 当 START 引脚处于低电平时、所有寄存器值都复位为 0。 此测试是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    您是否 使用 PAMB 电路板的 5V 电源以 5V 电压为 AVDD 和 DVDD 供电?  在此配置中、PAMB 是否连接到 ADS1248EVM、如下所示?

    在这种情况下、PAMB MSP432 处理器需要 3.3V 数字电压、而不是 5V、这是电流消耗高于预期的原因。  PAMB 板不支持 DVDD=5V、并可能会因 5V 信号而损坏。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Keith Nicholas  

    AVDD = DVDD = 5V 的测试方法如下:移除 R25 和 R26 0.1Ω 电阻、然后将 Dupont 导线焊接到电阻焊盘上、并将其连接到 JP1 5V 电源单元。 同时、将在 AVDD 和 DVDD 电源支路中串联一个电流表来测量电流。 这种测试方法是否会导致任何问题?

    e2e.ti.com/.../20260328.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jianzhou Li、

    是的、这种测试方法会导致问题。  PAMBoard 采用 MSP432E401Y 处理器、数字输入的绝对最大输入电压额定值为 4V、仅用于支持高达 3.6V 的数字电压。  由于您将 ADS1248 数字电源配置为 5V、因此这会超过 MSP432 处理器的最大电压、并且处理器可能会向 ADC 数字输出引脚提供负载电流。  这可能是您在 ADS1248 DVDD 引脚上测量的额外电流。

    我建议将 DVDD 电压恢复到 3.3V、然后重新进行测量。  然而、PAMBoard 可能已遭到永久损坏、并将继续对 ADS1248 数字输出引脚施加负载。  

    此致、
    Keith