This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:输出电压具有 0.7V 的固定失调电压、并且输出电压漂移会随温度变化而变化

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631942/dac81416-output-voltage-has-fixed-offset-of-0-7v-and-output-voltage-drifts-with-change-in-temperature

器件型号: DAC81416

我们在设计中使用的是 DAC81416RHAT IC。 根据编程的计数、IC 的所有 16 个输出都具有比预期值大约+0.7V 的固定偏移。

此外、在–25°的范围内、相对于温度的变化、输出电压存在约 1.5%的漂移。 C 到+ 100 度 c.

当 DAC 配置为±5V 范围(采用内部基准)、并且输出编程为 2.5V 时、输出在+90 度时与 2.45V 成反比变化。 C、至 2.6V(–15°)。 C.此处附上了描述输出电压漂移与温度间关系的图表。

数据表中未指定此幅度温度的输出漂移、也没有提及大约 0.7V 的固定失调电压

散热焊盘已根据数据表建议正确连接至接地平面。

我们希望您能就这些问题的可能原因提供指导、并提出解决这些问题的建议。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    我可以看到 REFGND (PIN#35) 节点未连接到任何位置。 您应该将其连接到 PCB 的 AGND 平面、如图所示。


    如果没有帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay