This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:关于 LM76005QRNPRQ1 部分信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628853/lm76005-q1-regarding-part-lm76005qrnprq1-information

器件型号: LM76005-Q1

您好:

美好的一天!

希望您做得好!

我们正在为 Thales-Six 公司工作,从您的网站遇到一个组件 LM76005QRNPRQ1 ,它适合我们的设计,在继续选择这个组件之前,我们需要一些额外的信息。

您能否提供组件 LM76005QRNPRQ1 的以下信息?

1) 推出年份
2)YTEOL (YTEOL)-此部件将生产多少年? 再过 5 年、10 年或 2040 年?  
4) 终止镀层为 NiPdAu、请提供终止镀层厚度值
5) 芯片尺寸信息

提前感谢您的支持。

此致、
Soma.
Thales-Six

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sourish


    您能看一下这个问题吗?

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soma、

    我们将在今天的 EOD IST 之前回复您。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soma、

    以下是您要求的详细信息:

    1) 2020

    2) 没有 EOL 计划

    4) 见附图

    5) 1800 x 4676 um

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soma、

    关闭螺纹。

    谢谢。此致、

    南迪