This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:DAC8563 和 XTR300 的原理图审阅

Guru**** 2922180 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, DAC8563, XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619479/dac8563-schematic-review-for-dac8563-and-xtr300

部件号: DAC8563
主题中讨论的其他部分: XTR300XTR200

请查看随附的 DAC8563 和 XTR300 原理图、如果有任何问题、敬请告知。  

 

DAC8563 schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    以下是一些注释:

    DAC8563 似乎由 6V 电压供电、这是器件的绝对最大电压。  通常不建议这样做、因为这可能会限制器件的使用寿命。

    Ref 上应具有 150nF 的电容。

    如果不使用、/CLR 应连接到 VDD。  它不应连接到 GND。

    我正在将其转发给 PSC 以帮助解决 XTR。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、  

    建议在每个误差标志引脚上添加单独的上拉电阻器、并在 R73 之后添加一个接地电容器。 下图、作为电路建议的参考。  

    您的电阻器和电容器负载是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 I OUTPUT 0-5V、该电路是否可以根据您的建议进行更正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、  

    阿什利一周的剩余时间内不在办公室、因此我将在此期间讨论。  

    客户是否表示数据转换器将输出 0 至 5V 的电压(如黄色所示)? 或者 XTR 会从 DRV 引脚输出 0V 至 5V 的电压?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体来说、XTR 如何从 DRV 引脚输出 0V 至 5V 的电压、以及如何从 DRV 引脚输出 0 –24mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、  

    所有这些公式均来自 XTR300 评估模块(修订版 B) 用户指南、请参阅第 2.4 节。 我还介绍了以下实施:

    指定 电流模式 、其值取自原理图:  

    • Rset = 1.98k Ω  
    • IOUT = 0 至 24mA  

    IOUT =(10/RSET)* VIN => VIN = IOUT/(10/RSET)

    输出电流 (A) 输入电压 (V)
    0   0
    0.024 4.752.

    输出电压 (DRV) 的电源限制范围为±3V:(V-)+ 3V ≤VOUT_LIMIT_RANGE ≤(V+)- 3V。 当 V+= 10.5V 且 V-=–10V 时、DRV 受限制 –7V ≤VOUT_LIMIT_RANGE ≤7.5V。

    需要在原理图中实现一个电阻负载;它不能大于 RLOADmax。  

    RLOADmax = VOUTmax/IOUTmax => RLOADmax = 7.5V/0.024A = 312.5Ω

    在这些条件下、输出电流将为 0 至 24mA。  

    指定  输出代码  消耗量 、其值取自原理图:  

    • Rset = 1.98k Ω  
    • RG = 4.02k Ω  
    • VOUT = 0V 至 5V  

    VOUT =(RG * VIN)/(2 * RSET)=> VIN =(2* RSET * VOUT)/RG

    VOUT (V) 输入电压 (V)
    0   0
    5. 4.92

    输出电压 (DRV) 的电源限制范围为±3V:(V-)+ 3V ≤VOUT_LIMIT_RANGE ≤(V+)- 3V。 当 V+= 10.5V 且 V-=–10V 时、DRV 受限制  –7V ≤VOUT_LIMIT_RANGE ≤7.5V。

    在电压模式下、短路限值设置为±15mA 。  

    需要在原理图中实现一个电阻负载;它必须大于 RLOADmin。  

    RLOADmin = VOUTmax/ISC => RLOADmin = 7.5V/0.015A = 333Ω

    在这些条件下、输出电压将为 0V 至 5V。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

       感谢您的答复、  如果我希望当前输出范围为 4mA –20mA、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电流电路、如果我要输出 4mA 的–20mA、它是否有任何问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的电流电路、4mA 的–20mA 输出映射到 0V 至 5V、这意味着 4mA 对应于 0V、20mA 对应于 5V。 我应该如何更换电路? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、  

    如果输入为 0V、预期输出为 4mA、则电路需要失调电压漂移、如数据表图 3 所示:  

    我创建了一个 Excel 工作表来帮助您完成此操作所需的计算、请参阅随附的: e2e.ti.com/.../XTR300_5F00_Math.xlsx

    我建议实现–5V 基准电压、4.166kΩ 的 RSET 和 12.5kΩ 的 ROS。  
    负载不应大于 375Ω 。  

    我们产品系列中还有另一款器件、可以使 4 –20mA 的实现更加简单、我建议将器件转换到 XTR200。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Caro:

      根据您的建议、我已将 XTR300 替换为 XTR200。 请找到随附的原理图。 如有任何潜在问题、请帮助进行审查。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../DAC8563-and-XTR200.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我审阅了原理图并制作了另一个 Excel 计算器: e2e.ti.com/.../XTR200_5F00_Calculator.xlsx

    当 RSET 设置为 2.26k 时、输出电流将为 3.6mA 至 18.4mA。 如果 RSET 更改为 2k、输出电流将为 4.1mA 至 20.8mA。 我会让您更改 RSET、因为您认为合适、但我的建议是将其降低到 2k。  

    我还建议在 U53 和 U56 上安装一个去耦旁路电容器。  

    感谢您考虑改用 XTR200、如果您需要其他帮助、请告诉我Slight smile

    祝您一切顺利、
    Carolina