This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:无法获取 ADC12DJ5200RFEVM + TSW14J59EVM:无法工作、无法查看数据

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1630505/adc12dj5200rfevm-cannot-get-adc12dj5200rfevm-tsw14j59evm-to-work-failure-to-see-data

器件型号: ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVM

 

ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J59EVM 无法正常工作

Debug capture.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    打开 HSDC Pro 时是否出现此问题、或者尝试采集数据时是否会出现此弹出窗口?  

    您是否还能发送有关用于此配置的输入频率的更多信息? 使用最新值的 GUI 第一个选项卡的屏幕截图就足够了。  

    谢谢您、  

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先在下载 FPGA 位文件后立即收到此错误、

    这里没有此范围的配置文件、因此加载了最接近范围的配置文件

    可能必须将 ADC GUI 设置为 JMODE1、HSDC 中最小的 jmode 为 31。

    SERDES 速率:10400 ->这很奇怪!!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于我的问题的任何消息:我卡住了、因为 ADC 不会报告任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrice、  

    我目前正在处理您的配置。 感谢您发送有关问题的更多详细信息。

    JMODE1 是否是您需要使用的配置? 如果您尝试使用 JMODE31 进行配置并使 HSDC Pro 与 JMODE31 匹配、是否会弹出同样的错误?