This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L14:需要对 ADS127L14 进行澄清

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632342/ads127l14-clarification-needed-regarding-ads127l14

器件型号: ADS127L14

您好、

我在数据表中搜索了有关 ADS127L14 的一些问题的答案、但没有找到任何问题。
你能原谅我吗?


1.选择硬件编程且 TDM 引脚上拉至“1"时“时、器件将如何行为? 在本例中、数据表仅列出 L18。 L14 也会位于一个数据信道中吗?

2.复位引脚可以悬空吗? 是否有任何内部上拉电阻?

3.选择硬件编程时,是否有办法切换滤波器类型? 如果复位后锁存了 FLTR 引脚状态、我是否认为唯一的方法是适当设置 FLTR 引脚并复位器件以更改滤波器类型? 还有其他方法吗?

4、有一件事我不清楚,关于通过 SPI 的 chnanging 滤波器类型。 数据表指出:
“所有 ADC 通道必须是相同的滤波器类型、但允许不同的数据速率“。 但按通道选择滤波器类型。 那么、当一个通道为宽带而另一个 sinc 通道时会发生什么情况呢? 还是 sinc4 和 sinc3?

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    1.在 TDM 引脚上拉至“1"的“的情况下、您仍将使用 L14 处于单通道模式、但该帧将由 8 个通道组成、其中 ADS127L14 的前 4 个通道、其余 4 个通道将全部为 0。   如果使用单个器件、L14 的两种模式都是相同的、但如果使用菊花链、您将看到两个器件之间还有 4 个额外的通道时隙。

    2. 否、L14/L18 没有内部上拉电阻器。  该引脚应该被驱动(或上拉)为高电平或低电平而不是保持悬空。

    3. 使用硬件编程时更改配置的唯一方法是重新配置引脚,然后复位器件。  仅在复位期间通过硬件/命令复位或下电上电来读取引脚的状态。

    4. ADS127L14/L18 可支持不同的滤波器类型和 OSR 设置。  但是、我们仅使用 2^x 的不同 OSR 比率验证了相同的滤波器类型、其中 x 是一个整数。 您可以混合使用数据速率和滤波器类型。  帧时钟频率由最高速度通道(最低 OSR 设置)决定。  所有其他通道将重复数据。  例如、CH0 为 SINC4、OSR32、数据速率为 400ksps。  CH1 为 SINC4、OSR128、数据速率为 100ksps。  在本例中、帧同步时钟将为 400kHz、而 CH0 将在帧同步的每个上升沿更新新的转换结果。  CH1 将重复相同的转换数据 4 次、您需要解析此冗余数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用