This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:DAC8742HEVM HART 通信设置所需的辅助

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633225/dac8742hevm-assistance-required-for-dac8742hevm-hart-communication-setup

器件型号: DAC8742HEVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC8742H

您好、

我们最近购买了 DAC8742HEVM 电路板、我们正在尝试连接 HART 器件并通过 DAC8742H 软件发送命令。 但是、我们不确定如何使用软件发送命令。

此外、我们不确定跳线连接是否正确、或者 HART 器件是否连接到相应的端口。 我随附了一张电路板设置图像、以供您参考。

我们的目标是使用 UART 连接测试 HART 通信。 最初、我们想使用提供的软件进行尝试、然后通过 UART 端口 (J6) 继续进行测试。

非常感谢您对指导我们完成此设置的支持。

谢谢你。

HART connection.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    DAC8742HEVM 中没有对 HART 栈进行编程、并不用作 HART 控制器或变送器器件。 它实际上用于检查器件的寄存器设置以及与 HART 信号检查 SPI/UART 通信。 EVM 不是为了向变送器类型的器件发送 HART 命令、也不是为了充当变送器器件来接收命令。

    EVM 可用于查看进出 DAC8742H 的 HART 信号的物理层属性。 如果没有 HART 主器件、您可以在全双工模式下使用 DAC8742H、将传输路由回、以在电路板上接收信号。 使用 SPI 时、通过 FIFO 通信发送接收和发送。 此外、您可能能够在从 HART 主器件接收传输时查看 16 个 HART 字节。 同样、您要使用 FIFO 进行这种通信。


    Joseph Wu