This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ANALOG-ENGINEER-CALC:SAR 基准驱动电路设计

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ANALOG-ENGINEER-CALC, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631716/analog-engineer-calc-sar-ref-drive-circuit-desigh

部件号:ANALOG-ENGINEER-CALC
主题中讨论的其他器件: ADS8860

大家好、在高精度实验室视频中、我没有看到 SAR 基准驱动电路设计器件。

您能帮我们检查一下吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这是本视频的 TINA 文件。  这是一个仅对采样保持进行建模的简单电路: ADS8860 模型来自视频

    下面是一个更全面的模型。  您可以通过编辑参数列表来更改其行为:  全模型

    更多压缩模型记录在以下白皮书中: https://www.ti.com/lit/ab/sbaa531/sbaa531.pdf 

    模拟工程师计算器具有数据转换器部分视频中的工具: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 

    请注意、模拟工程师计算器已在上周进行了更新。  SAR 驱动器工具未更改、因此如果您已经拥有该工具、则无需下载新工具。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    对于 SAR ADC 输入、我认为非常清楚。

    对于 SAR ADC 基准输入、有多种方法。

    1、基准电压选择、并联电压/串联电压

    2、驱动方法、串联电压直接驱动、Amp / RISO、Amp / RISO+双反馈。

    如何为不同的设计选择最佳方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    由于一些限制、我只能使用 PSpice、而不能使用 TINA。

    我想知道模型中是否包含 Vref 输入? 如果 I 更改 RSH、CSH、CREF、TCONV、VREF、 FSAMPL、N、我是否可以仿真任何 ADC(例如 STM32U585)基准输入行为?

    CRES、Iref、IREFL IREF_ON、EG、EO、IL、NLF、 FLW、NVR、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了数据的大部分含义。 左侧是 IREFL 和 IREF_ON。 请您就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    要回答先前的问题:  大多数情况下、应使用串联电压基准。  这是因为串联基准包含一个内部放大器、分流器基本上是一个齐纳型器件。  串联基准中的放大器可以驱动大多数基准输入的瞬变。  分流电阻器可用于内部缓冲的基准(即它们不会消耗负载电流)。  一些串联基准具有宽带宽内部缓冲器、特别适合处理来自 ADC 基准输入引脚(例如 REF60xx 系列)的瞬态。

    IREFL 是基准电压上的泄漏电流。  这基本上是放大器未进行转换时基准消耗的电流(即,非瞬态电流)。  一些 ADC 数据表指定了该值。  如果您不知道该值、则可以将其设置为零。  这 可能非常适用于缓冲基准。  缓冲基准没有任何瞬态电流、只有低电平漏电流。

    IREF_ON 用于打开和关闭基准输入引脚的瞬态行为。  对于具有瞬态行为的基准、应设置 IREF_ON = 1;对于缓冲基准、应设置 IREF_ON = 0(无瞬态仅漏电)。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    这意味着 ADS8860 的模型可用于许多 SAR ADC 仿真、包括 SAR 输入和基准输入行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4090349、  

    是的、您回答正确。  事实上、许多已发布的 PSpice 模型都使用相同的架构、并编辑了参数列表。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么连接采样率引脚? FSAMPL 已设置为 1M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一些 ADC(例如嵌入在 STM32U585 中的 ADC)组合 VREF+和 VDDA。 这样、IREFL 就可以用作 VDDA 电流。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User4090349、  

    是的。  您是对的。

    艺术