This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:tacq 持续时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1631302/ads8168-tacq-duration

器件型号: ADS8168
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好、

我想知道是否可以增加 Tacq 持续时间 (300ns )。

例如、通过降低 SlCK 频率或降低采样率来实现。

我想知道是否可以避免使用任何 AOP。 在什么条件下?

 

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    抱歉无法返回此主题。 主要支持是在离开时离开、并且未分配线程。  

    采集和转换(也称为采样保持)是 SAR ADC 工作的两个阶段。 在采集模式下、将模拟输入引脚连接到内部采样电容器阵列的采样开关将闭合。 这会填满电容器上的电荷。  

    采集结束时、采样开关断开、输入电压存储为采样电容器上的电荷。  

    在大多数情况下、采样开关处于常闭状态并进行持续采集、并且仅在启动实际模数转换过程时才会断开。 转换时间 (tconv) 列为最大规格、设置了 ADC “繁忙“转换的最长时间的上限。 在此器件上、READY 引脚将变为高电~平、而 Δ V CS 也为高电平(置为无效)、以指示转换周期结束。  

    从时序图中可以看到 tcycle = tconv + tacq、因此如果 tconv 限制为 300ns 的最大时间、任何未用于转换的剩余周期时间都会 作为额外的采集时间返回。 增加转换周期之间的时间和降低 SCLK 频率都直接有助于增加采集时间。 如果这是明确的、请告诉我!

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    这回答了我的一些问题。
    因此、我可以通过增加转换周期之间的时间来增加 tacq。 很明显。

    这实际上是否可以增加 ADC AINx 输入上的电路阻抗?

    例如、将时间加倍会让我把阻抗加倍吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    正确、但首先必须确保趋稳在 16 位精度范围内。

    假设一阶 RC、您的输入阻抗会形成 RC 时间常数 (τ)、用于限制 RC 电路输出端的电压响应在输入端施加的电压的速度。

    LN (2^(n+1)) 提供了在 n 位 ADC 的 1/2 LSB 内稳定所需的 RC 时间常数的数量、该时间常数可从 RC 电路中电容器两端电压随时间变化的公式推导得出。 这考虑了最坏情况下的满量程阶跃输入(例如 0V 至 5V)、因此它可以容忍小于满量程范围阶跃的输入电压变化。  然后、16 位 ADC 需要 11.78τ μ s 时间才能稳定在 1/2LSB 内。 您必须确保 11.78τ 小于采集时间 tacq。

    仿真通常是验证 ADC 输入驱动器性能的理想方法、 实际上可能由更高阶的电路来表示。 为此、我通常建议观看我们有关 ADC 的 TI 高精度实验室视频、特别是“构建 SAR ADC 仿真模型“视频、该视频将引导您完成在 TINA-TI SPICE 软件中设置仿真。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    此致、
    Joel