This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9119:需要 ADS9219EVM 的制造文件

Guru**** 2926400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9119, ADS9227EVM, THS4551, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629939/ads9119-need-manufacturing-files-for-ads9219evm

部件号: ADS9119
Thread 中讨论的其他器件: THS4551PGA855ADS9227EVM

我们正在使用 ADS9119 实现电路板、因此我们希望使用参考板 EVM 来加快设计速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro、

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 很高兴您有兴趣评估 ADS9119!

    当您打算拥有参考板 EVM 来加快设计时、您是指获取和评估 EVM 吗? 目前可 在线获取: ADS9219EVM

    如果您对原理图和布局感兴趣、可参阅 ADS9219EVM 用户指南  

    我们甚至有第二个 EVM ADS9227EVM 、它与 ADS9119 兼容、后者同时具有 THS4551 和 PGA855、可满足您关注的模拟信号链需求。 原理图和布局也会在相应的 EVM 用户指南中提供。  

    除此之外,我可以共享 gerber 文件,但请直接联系我,以获得这些文件。 它们尚未在线提供。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yolanda、我希望拥有制造文件、以便尽可能在电路板中快速部署、这似乎是 ADS9227EVM 更合适的选择。 我尝试连接 R860 Turner 从 Rafael micro、其 IF 端口的输出阻抗为 2K//5pF。 第 2 个 EVM 的输入与器件直接差分匹配。 要采样的信号以 1.5MHz 为中心。 有关驱动 ADS9119 的计算、请参阅下图。

    这来自 R860 数据表、该数据表使用了交流耦合和几个串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yolanda、我们通过 Mouser 订购了 EVM、我们能否获取设计文件? 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    我们通过我的母公司 Cellgain 订购了两个 EVM。 您能给我发送 EVM 光绘文件吗? 我正在进行布局、希望尽可能使用您的设计布局。

    此致、3.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro、

    请直接与我联系以获取光绘文件。 我无法通过此处共享文件。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送有关如何执行该操作的信息? 我在线程中看不到任何电子邮件。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送有关如何执行该操作的信息? 我在线程中看不到任何电子邮件。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过电子邮件联系到了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢, Gerber 肯定会帮助您进行布局,您还有 Altium 设计文件吗? 这些滤波器更适合分析高速传输线路/路由。 此外、建议使用哪种类型的时钟来驱动 ADC? 抖动小于 0.3ps? 肯定需要抖动清除器、或者您有哪些建议? 我们可以将 TCXO 与时钟发生器或 BAW 配合使用。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    请参阅电路板布线、您是否还验证 ADC 的实现和布线? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro、  

    从视觉上看、它看起来很好地处理了差分对。  

    为了确保、由于数字输出是 LVDS、它们似乎并不是在此板上端接、而是在 con3 引线的另一端端端接? 除非我错过了它们,如果我确实请忽略。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yolanda ,我将在目标板中终止他们,计划使用晶格交叉链接 FPGA 来反序列化数据,使用应用手册 sbaa205 中的指南。 Regardign teh 运算放大器、我的确切割了下方的金属以减小电容。 根据时钟发生器和 PCB 的计算、我的总抖动似乎约为 650fs 至 700fs、包括 ADC。 FPGA 在接收侧有 100R 终端、但如果在 ADC 上使用随机数发生器、我也可以进行交流耦合。 如果有任何可以重复使用的参考设计或代码、请让我来 knwo 来加快速度。 此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro、  

    这似乎是一个您正在进行的非常有趣的设计。

    如果它能提供任何帮助 、我们确实有 解串器 FPGA 代码。 不幸的是、这就是我们的全部。  

    此致、  

    Yolanda