This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:AMC7908 电流检测反馈栅极偏置控制和自动化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634098/amc7908-amc7908-current-sense-feedback-gate-bias-control-and-automation

器件型号: AMC7908

您好:

我想知道 AMC7908 是否适用于我的应用。 我希望将 PA 的栅极偏置到 100mA 等位置。 AMC7908 是否能够检测该漏极电流并自动调整栅极电压以在漏极上获得所需的 100mA?

此外、我还想知道如何将 EVM 套件用于自动化和测试设置。 我可以使用 python 编写脚本吗?

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    AMC7908 使用需要外部电阻器的 INA。 您可以针对任何电流范围自定义外部电阻器、只要该电阻器上的压降符合数据表中的感应规格即可。 但是、该器件不具备自主运行功能。 您将需要板载控制器来读回 ADC 电流测量值并相应地调整 DAC 输出。  

    EVM 软件无法用于脚本编写、但该 EVM 包括一个板载 FTDI 模块。 我相信、您可以将 FTDI 的一些 python 集成用于自动化脚本。 如果您已经准备了外部 SPI/I2C 发生器、则所有 AMC 数字线路都连接到 100mil 接头。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此、如果我理解正确:

    为了使用 EVM 来偏置晶体管、我需要执行以下操作:

    1.根据正确的规格选择电流感应电阻器

    2.这个电阻基本上测量漏极电流

    3. AMC7908 测量此值(连续转换???) 但没有任何逻辑来调整栅极以满足目标漏极电压

    4.必须使用外部控制器(MCU、MPU、FPGA、通过 FTDI 的计算机等) 从 AMC7908 寄存器读取漏极电流测量值

    5.一旦漏极电流被检索到、外部控制器会调整 AMC7908 DAC 输出以接近所需的漏极电流

    6.重复步骤 3-5、直至达到所需的漏极电流

    请确认

    ***

    另一个问题:

    我们将在脉冲应用中使用该引脚、因此一次最多只需将栅极偏置几毫秒。 如何将该 EVM 用于脉冲应用? 转换时间有多快? DAC 的速度是多快? 最后、如何使 DAC 产生脉冲?

    关于将 EVM 用于自动脉冲应用的任何其他建议?

    感谢您的帮助、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    3 - AMC 的 ADC 可以在直接或连续模式下进行监控。  

    您的顺序是正确的、我们通常看到客户使用的顺序是正确的。

    AMC7908 具有专用的内部开关、可在“导通“栅极电压和“关断“栅极电压之间快速变化。 该器件是针对 400ns 开关的规格。 这些输出在两个静态 DAC 电压之间切换、因此您无需担心 DAC 速度。 这些内部开关具有专用的脉冲引脚、称为 DRVEN 引脚。 您可以将 开关设置为接通以进行硬件切换、然后将脉冲发送到这些 DRVEN 引脚(这些引脚在 EVM 上具有测试点)。 我能够产生 1MHz 方波脉冲、输出端没有失真。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你、Erin。  

    对于如何对其进行编程、您有任何参考吗? 我在数据表中看到了寄存器映射、但我想知道是否有快速入门指南或其他内容可以节省我涉水所有这些方面的时间。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    我们没有任何特定的内容、因为有很多寄存器和很多配置器件的方法。

    首先、为了了解器件的具体应用、如果您还没有、可以查看此文档:  我几年前(用我的旧名称)撰写了这篇文章、使用 AMC7908 偏置 LDMOS 和 GaN 功率放大器。  

    我们的数据表中有“初始化设置“指南、其中提供了有关如何对器件进行编程的一般流程。  

    该器件以默认配置启动:ADC 关闭、无 DAC 设置为最小电压((VSS 值)、输出引脚设置为 VSS 值。 因此、要设置器件、必须进行配置
    1) 配置 ADC/ALARMS
    2) 配置 DAC
    3) 配置开关输出
    4) 设置 DAC 值并启动 ADC 转换。

    在不知道具体想要编程的情况下、很难给出要编程的寄存器的准确列表。 但您肯定需要的寄存器包括:

    ADC_CONFIG
    0x40、0x41、0x42 //这 3 控制 ADC 转换模式、检测引脚分流电阻范围、ADC 转换时间和均值计算。 检查默认设置以查看它们是否足以满足您的需求。 如果是、可以忽略它们。
    0x50 到 0x58 //这些值设置了警报限值。 这对于在 PA 断开或类似故障的情况下防止过流情况非常有用。  

    DAC_CONFIG
    0x40 //DAC 电流。 这些默认值为 15mA、因此您可能需要将其增大。
    0x42 //根据所需的应用设置 clamp 位。 您可以将 OUT 引脚设置为钳位至 VSS 或 DAC。  
    0x44 至 0x4B //这些设置将输出和 DAC 引脚设置为在特定警报发出时关断。 可选、由您决定。
    0x50、0x51 //设置硬件 DRVEN 引脚。 您可以选择通过 DRVEN 脉冲信号打开/关闭的特定开关。

    GEN_CONFIG
    0x42 //如果使用 SPI 模式、则需要 SDO_EN 位

    全局
    0x08 //打开所需的 DAC
    0x10 //触发 ADC 以开始转换

    DAC_BUFFER
    0x40-0x47 //在此处写入 DAC 数据。

    在 EVM GUI 中完成良好的设置后、可以使用“File"->"Save Configuration"“ Configuration"保存“保存设置“设置。 然后、您可以在将来的测试中打开配置文件、以快速对设备重新编程。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Erin。 非常有帮助的回应!

    Nathan