This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:ADC3664's 基准时钟和 DCLKIN 是否需要来自同一个源

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1634741/adc3664-do-the-adc3664-s-reference-clock-and-dclkin-need-to-be-from-the-same-source

器件型号: ADC3664

您好:
 
我对 ADC3664 的时钟要求有疑问: 采样时钟 (CLKP/M) 和 DCLKIN (DCLKINP/M) 是否需要频率锁定到同一源?
 
我在 ADC3664 数据表中找不到明确的声明、因此我想根据相关部分进行确认:
 
  1. 指定 第 9.1 节 、图 9-1 显示 DCLKIN 来自 FPGA、而采样时钟 CLK 来自外部设备。 该图并未明确指出两个时钟来自同一源的要求。
  2. 指定 第 8.3.5 款 ,它说:“ DCLKIN 和采样时钟之间的相位关系是无关的,但两个时钟都需要锁频。“
 
请您澄清一下的确切含义 “已锁频“ 有何独特之处? 是否需要从同一基准源获得两个时钟?
 
在我们的硬件板上、采样时钟直接由 100MHz 晶体振荡器生成、而 DCLKIN 由 FPGA 的内部 PLL(频率乘以来自不同基准)产生、并通过 OBUFDS 输出。 是这两个时钟 不同的来源
 
这种配置是否是 ADC3664 的有效且支持的应用?
 
感谢您的支持。 image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否告知此案例是否有任何进展? 我希望在您方便时得到答复。