This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:云 TI 代理/硬件未连接

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, DAC11001B, UNIFLASH, BP-DAC11001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633511/dac11001b-cloud-ti-agent-hw-not-connected

器件型号: DAC11001B
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、CCSTUDIO、 BP-DAC11001EVM

尊敬的团队:  

我在带有 LaunchPad 板的 DAC11001B 精密 DAC 评估板套件上工作。 我尝试在 CCStudio Uniflash 桌面版本中加载 bin 文件、然后像在附加快照中一样成功加载映像。 当我尝试启动 DAC GUI 时、它显示我的硬件未连接【如快照中所附】、对于常见参考、我将 EVAL 连接到 LaunchPad 板。 如果我需要对软件或硬件进行任何更新、请告知我。  

此外、我想知道是否需要从任何源表向 DAC 评估模块或 LaunchPad 板提供外部电压。 如果需要外部电源、请告诉我应该在何处连接/提供外部电源[J12/J14/J16]。 此外、在哪个寄存器上应写入使 DAC 强制 1mV 至 10mV 的值、其中 DAC 评估板中存在输出电源引脚。  

这将帮助我更正设置并按预期获得输出。 谢谢。 image.pngimage.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thirupathi

    请按照下图描述跳线内容-  
      

    现在、按照用户指南和数据表中的建议连接电源。  

    用户指南的链接。 - https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU806
    数据表 —  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac11001b.pdf

    现在、要进行连接、请按照以下说明进行操作-  

    1.是显示的 GUI 状态  硬件已连接  ?
    2.如果是、请将 LDAC 模式更改为  同步  和上电/断电至  向上  
    3.如果 DAC 输出仍然没有变化、 请检查下载的 SW 文件并读取以下位置的 readme.txt:...\bp-DAC11001EVM-1.0.0_installer_win\install_image_bp-DAC11001EVM-0P\bp-DAC11001EVM\app\patch\、然后按照说明进行操作。  

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:  

    感谢您提供的信息!!  

    我已经尝试使用以下跳线设置、此外、我提供的电压低于数据表和 EVAL 用户手册中所述的电压。  

    VCC = 5V

    VSS = 0V

    VDD = 5V

    VIO = 3.3V [来自 LaunchPad 电路板]

    GND = 0V

    REF_PWR = 5.45V

    REFGND = 0V。  

    提供上述电压后、我尝试将 LaunchPad 板连接到 PC 并检查硬件连接状态。  

    我能够按如下所示连接到 PC 和 GUI、并拍摄了 DAC 和 LaunchPad 电路板的照片以供参考  


    此外、正如您提到的、我已经尝试为器件加电并切换到 SYNC 模式、但 DAC 代码不会改变。 我也尝试替换我的文件目录中的 OCFSPI.js 文件。  

    此致、  

    Thirupathi N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thirupathi:


    对延迟回复表示歉意。  

    请查看数据表中的 建议并相应地设置电源。   您的 VCC 和 VSS 值不符合数据表建议。


    如果您无法解决问题、让我们设置一个电话。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:  

    当然、我们可以致电我的官方电子邮件吗? 如果不可能、请向我发送个人电子邮件 thirupathin2000@gmail.com 的邀请 

    谢谢、  

    Thirupathi N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查您的邮件并告诉我调试问题。

    谢谢、
    Sanjay