This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:P2P 替换问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636905/ads8558-p2p-substitution-problem

器件型号: ADS8558
主题中讨论的其他器件: ADS8556

尊敬的团队:

我是否需要更改硬件电路图、软件寄存器配置和软件时序、以将 ADI 的 AD7658 替换为 ADS8558 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您的发布。 器件是 P2P。 主要区别在于: AD7656 和 ADS8556 之间从局部断电到正常运行的上电序列不同。  对于 ADS8556、必须施加另一个复位脉冲以再次唤醒器件、对于 AD7658、需要 CONVST 脉冲。

    此致、

    Samiha