This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:主题:查询部分功率下的 ADC 行为 Conditions​

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635354/ads124s08-subject-query-on-adc-behavior-under-partial-power-conditions

器件型号: ADS124S08

如所附原理图所示、我们使用通过 SPI 连接的 ADS124S08IPBSR ADC 以及独立的数字 (DVDD/DGND) 和模拟 (AVDD/AVSS) 电源域。 (具有两个不同电源输入引脚的非隔离式电源) ​

请说明以下条件下的器件行为: ​

电源场景: ​

DVDD 存在、AVDD 绝对存在 ​

AVDD 存在、DVDD 不存在 ​

ADC 未上电或部分上电时 SPI 信号 (CS、SCLK、MOSI、MISO) 有效 ​

具体而言、我们希望了解: ​

局部供电时、ADC 输入 (AINx) 和内部前端的状态将是什么? ​

数字引脚(MISO、DRDY 等)是否变为高阻抗、被驱动或未定义? ​

是否存在通过 SPI 引脚或模拟输入反向供电的风险? ​

SPI 引脚(通过保护二极管)

模拟输入引脚 (AINx) ​

可能发生闩锁、泄漏或器件损坏

内部基准和 PGA 的行为(如果 AVDD 缺失) ​

建议的电源时序要求 ​

如果是、则建议的保护方法...?

adc.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar Gupta

    我不确定我是否理解您在这里提出的所有问题。 数据表的第 11 节(电源相关建议)以及第 12 节(布局)中已经包含部分此类信息。 另请注意、ADS124S08 还有另一个电源 IOVDD、您没有将其包含在图纸中。 如果 IOVDD 电源与 DVDD 无关、则需要特别注意

    另外、请确保遵守绝对最大额定值(第 7.1 节)。 您可以看到、对于大多数引脚、绝对最大额定值与电源 (AVDD 或 IOVDD) 有关。 如果电源关闭(即 AVDD 或 IOVDD = 0)、则您对这些引脚(模拟或数字)施加的任何电压都将违反绝对最大额定值、并可能导致不确定的行为和/或器件损坏。

    在您的图中、“CLK"上“上拉至 DVDD。 我假设这是 SCLK、它必须为空闲低电平、ADS124S08 才能正常通信

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    1.我们已将 IOVDD 和 DVDD 连接到同一个电源。

    2.记下 CLK 引脚点。

    是否存在通过 SPI 引脚、模拟输入或数字引脚反向供电的风险? ​

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar Gupta

    是否存在通过 SPI 引脚、模拟输入或数字引脚反向供电的风险? ​[/报价]

    我仍然不确定您的意思是什么? 您是否假设 ADC 完全未通电、然后在 SPI 或模拟输入上施加信号? 如果是、那么正如我提到的、这违反了绝对最大值参数、并可能损坏 ADC。 但是的、在这些情况下、电压可能会对 ADC 的其他部分进行反馈、这是避免这些情况的另一个原因

    我还建议在系统中使用单一接地平面、而不是分离数字接地和模拟接地。 您的图像中将两个接地标记为不同的网、因此我只想确保这一点很清楚。

    -布莱恩