This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8325:ADS8325IBDGKR 未加密的 PSPICE 模型请求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326, ADS8325, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1632209/ads8325-ads8325ibdgkr-unencrypted-pspice-model-request

器件型号: ADS8325
主题中讨论的其他器件: ADS8866、ADS8326

您好、

我正在使用涉及 TI ADS8325IBDGKR 器件型号的 ANSYS 工具执行 EMI 仿真、因此需要使用未加密的 PSPICE 仿真模型。

请您尽早就此问题向我提供帮助。

此致、

Kaviarasu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kaviarasu、  

    我们没有 ADS8325 的 PSpice 仿真模型。  

    请问哪些规格 对您的系统很重要? 对于确实具有 PSpice 仿真模型并且我们可以分享的类似器件、我可以提供一些帮助。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    出于仿真目的、请帮助我获取与 ADS8325 等效的未加密 PSPICE 模型、下图中提到了相关规范

    此致、

    Kaviarasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaviarasu、  

    我们有适用于 ADS8924B (16 位、250kSPS,单通道)和 ADS9110 (18 位、2MSPS,单通道)的 PSpice 模型、但很遗憾、他们的 Tina Spice 模型已加密。  

    我们还有 ADS8866 (16 位、100kSPS、1 通道)、带有未加密的 Tina Spice 模型、但必须通过 Tina 参考设计模型访问该模型(双击元件并打开宏)

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    您能否分享 ADS8866 的未加密 TINA SPICE 模型? 我会试着让你知道吗?

    此致、

    Kaviarasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kaviarasu、  

    附件是已解压的模型压缩文件、文件为 PSpice 格式 (.cir)。 我还介绍了 ADS8866 登录页面“设计“部分提供的内容。  如果可以、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../sbam179a_5F00_CIR.zip

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    使用 ADS8866 时、无法获得预期的输出。 是否可以共享 ADS8326 未加密的 PSPICE 模型?

    此致、

    Kaviarasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviarasu:  

    这是 ADS8326 的未加密 TINA .lib 文件。 我相信您可以将其转换为 PSPICE .cir 文件。 这里有一些在线指南。

    e2e.ti.com/.../ADS8326.lib

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samiha!

    您能帮我将其转换为.cir 文件吗、因为 我看不到 DOUT 和 SHDN。

    此致、

    Kaviarasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kaviarasu:  

    此模型没有这些引脚。 我们的模型旨在对 ADC 输入、稳定和信号链性能等进行建模。

    此致、

    Samiha