This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S AVDD 电源:铁氧体磁珠+去耦足以代替 LDO 吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635309/ads8588s-ads8588s-avdd-supply-is-ferrite-bead-decoupling-sufficient-instead-of-ldo

器件型号: ADS8588S

您好、

我使用 ADS8588SIPMR 以 100kHz 采样率进行三相电机电流测量。

对于 AVDD 电源、我的另一个电路板上的单独稳压器提供了 5V 稳压电压、该稳压电压通过接头连接器提供。 我建议使用铁氧体磁珠 (100MHz 时为 BLM18KG601SN1D - 600 Ω、DCR 为 0.15 Ω、额定电流为 1.3A)、然后使用 10uF + 100nF 陶瓷去耦至 AGND、而不是 LDO。

我的问题:
铁氧体磁珠+去耦电容器网络是否足以进行 ADS8588S 上的 AVDD 滤波、或者无论上游稳压器类型如何、低噪声 LDO 都是必需的吗?

注意:我还不知道上游 5V 稳压器是线性的还是开关的—答案是否会根据情况而变化?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadith:

    这将取决于电源中的噪声。 您可以参考数据表中的图 88。 我们建议使用 LDO、因为这些 LDO 通常具有低 PSRR、不会在 ADC 输出中引入额外的噪声。

    此致、

    Samiha