This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:‑ADC 关于热电偶/RTD 测量的高精度建议、以确保长期精度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637790/ads1234-precision-adc-recommendations-for-thermocouple-rtd-measurements-for-long-term-accuracy

器件型号: ADS1234
主题中讨论的其他器件: ADS1262ADS122S14

我将评估的精密 ADC 选项  热电偶和 RTD 测量  并希望为‑μ m 长期精度很高的器件提供建议。 哪款器件在一年的运行时间内能够提供最高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    TI 用于温度测量的高性能 ADC 之一是 ADS1262。  该器件具有自校准功能、可降低失调电压和增益至噪声水平、并具有非常低的温漂。  ADC 包含一个具有以下规格的内部基准。

    如果需要比使用内部基准获得更好的性能、可以使用 REF54250 等外部基准。

    如果 ADS1262 性能超出需求、另一个理想选择是使用 ADS122S14。  该器件在功能上相似、但成本和功耗更低。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用