This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:关于 ADS1296R + ADS1296 多器件 RLD 连接(图 45)和器件 2 CONFIG3 设置的问题

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R, ADS1296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636146/ads1296-question-about-ads1296r-ads1296-multi-device-rld-connection-figure-45-and-device-2-config3-setting

器件型号: ADS1296

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个同时支持这两者的患者监护仪 ECG 板 5 导联(7 通道) 10 导联/12 通道 ECG 使用两个器件:

  • 器件 1:ADS1296R
    • ECG +呼吸+起搏器检测
    • 驱动 RL 电极的主 RLD 放大器
  • 器件 2:ADS1296
    • 支持 10 导联/12 通道的附加 ECG 通道

我指的是 图 45、多器件的 RLD 连接 、我想确认正确的实现。

1) 器件 2 RLD 连接

从图 45 看、似乎只是这样 器件 1 使用有源 RLD 放大器 、而 器件 2 仅将其 RLDINV 节点连接到共享的 RLDINV 反馈节点

请确认的连接是否正确 器件 2 为:

  • RLDINV 连接到共享 RLDINV 节点
  • RLDOUT 保持未连接状态
  • RLDIN 保持未连接状态
  • 没有来自的连接 器件 1 RLDOUT 至器件 2 RLDIN

这是图 45 的正确解释吗?

2) 器件 2 CONFIG3 设置

指定 器件 2 、因为图 45 表明内部 RLD 放大器应该断电、所以建议这样做 CONFIG3 寄存器设置

预期操作为:

  • 启用内部基准缓冲器
  • Vref = 4V
  • RLD 放大器断电

请确认推荐的 CONFIG3 的十六进制值 意味着什么?

CONFIG3 = E0??

谢谢你。

CONFIG3.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeongsu、

    感谢您发送编修。

    1. 是的、您对图 45 的理解是正确的。 但是、我想说的是、绝对没有必要将多个器件的 RLDINV 引脚连接在一起。 此选项可让您灵活地选择用于导出共模信号的电极。 例如、如果您只想连接 3 个主电极 (RA、LA、LL)、并且可通过器件 1 使用它们、则不需要与器件 2 中的 RLD 电路共享任何连接。
    2. 是、03h = 0xE0 将关断 RLD 放大器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您先前关于多器件 RLD 连接的阐释。

    根据您的指导、我想对我的实际 12 导联 ECG 硬件配置进行最终验证。

    甚至比我的设计更详细 RLD 和 WCT 仅由 ADS1296R(器件 1)生成

    当前使用的外部补偿网络为:

    • RLD:MΩ Ω+ 1.5nF

    通道映射如下所示。

    1) ADS1296R(器件 1)

    • Ch1:呼吸
    • CH2:V1 以 WCT 为基准
    • CH3:LL - LA(导联 III)
    • Ch4:LL - RA(导联 II)
    • Ch5:LA - RA(导联 I)

    2) ADS1296(器件 2)

    • CH2:V6 参考 WCT
    • CH3:V5 参考 WCT
    • CH4:v4 以 WCT 为基准
    • Ch5:v3 参考 WCT
    • Ch6:v2 参考 WCT

    ADS1296R 和 ADS1296 之间仅共享以下模拟节点:

    • RLDINV
    • WCT

    对于 SPI 通信、我使用 级联配置 数据表中的输出电压、以及其他内容 每个器件 DRDY 引脚单独连接到主机处理器 实现数据就绪监控。

    您能否确认此整体硬件配置是否有效并推荐使用?

    另外、为了获得出色的 ECG 性能和稳定性、两个器件之间是否应共享任何其他模拟或数字连接?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongsu -  

    建议的模拟和数字配置似乎可以。

    应该可以仅使用器件 1 (RA、LA、LL -> RLD_SENS = 1b) 导出 RLD 的交流共模信号。 我看不到在两个器件之间共享 RLDINV 引脚的原因。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。

    我有一个有关 RLD_SENS 设置和 RLDINV 连接的后续问题。

    1. RLD_SENS 设置

    在我的配置中、ECG 通道映射如下:

    • Ch3:LL - LA
    • Ch4:LL - RA
    • Ch5:LA - RA

    CH1 用于呼吸测量。

    由于 RLD 应仅源自 RA、LA 和 LL、不应包括 CH1(呼吸)、因此我认为正确的 RLD_SENS 设置应仅启用 CH3、CH4 和 CH5。

    这对应于:

    RLD_SENS = 0x1C

    您能否确认这是正确的设置、而不是 0x1B?


    1. 器件之间的 RLDINV 连接

    在我的当前 PCB 中、ADS1296R(器件 1)和 ADS1296(器件 2)的 RLDINV 引脚已经布线在一起。

    根据您之前的评论、似乎没有必要共享 RLDINV。

    在这种情况下、您是否会建议:

    • 移除此连接(切断布线)、或
    • 是否可以保持 RLDINV 引脚的连接而不会导致任何问题?

    再次感谢您的支持。

    此致、