This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248EVM-PDK:ADS1248 GUI 中的 FFT 分析

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637530/ads1248evm-pdk-ads1248evm-pdk-fft-analysis-in-ads1248-gui

器件型号: ADS1248EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1248

使用 ADS1248 进行性能评估时、还会评估交流性能。 当 DR=1000SPS、fin = 5MHz、AIN = 1Vpp 且 VCM = 2.3V、PGA=1 时、GUI 时域波形看起来正常、但 FFT 频谱显示非常常规的陷波点、SNR 和 SFDR 结果也有些异常。 这样的 FFT 结果是否正常?

 1248.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    我想您想说输入信号是 5Hz、而不是 5MHz、正确吗? 但是 GUI 显示为 5kHz、您能解释一下吗?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan Linzon86

    对于显示 5kHz 的 GUI、我认为这可能是由单位错误导致的。 我主要想了解遵循 FFT 频谱模式的陷波点。 这些缺口点是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhou Li:

    我使用您的相同设置在 EVM (AIN4 和 AIN5) 上尝试了此设计。 我认为这只是对实况调查团工作方式的误解。 当您将样本数量选择为 1024 时、您会看到不同的“response"。“。 但我看到了与您在样本数= 1000 时所做的相同的事情。

    1024 个样本

    1000 个样本

    -布莱恩