Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01525, DAC80516, DAC60096, AMC60704
器件型号: DAC80508
主题中讨论的其他器件: TIDA-01525、 DAC80516、 DAC60096、 AMC60704
尊敬的技术支持团队:
我需要 0mA –150mA 电流输出解决方案。
我找到 TIDA-01525。 这似乎是采用 DAC 和 BJT(最大 200mA) 的)的标准解决方案。
TIDA-01525 参考设计| 德州仪器 TI.com
是否有任何电流输出 DAC 能够自行产生 0mA 至 150mA 的输出电流?
在 TIDA-01525 中、即使我使用 DAC80516 (16ch) 和 DAC60096 (96ch)、该方法也能正常工作吗?
此致、
TTD