This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:电流输出 DAC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01525, DAC80516, DAC60096, AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639304/dac80508-current-output-dac

器件型号: DAC80508
主题中讨论的其他器件: TIDA-01525DAC80516DAC60096AMC60704

尊敬的技术支持团队:

我需要 0mA –150mA 电流输出解决方案。

我找到 TIDA-01525。 这似乎是采用 DAC 和 BJT(最大 200mA) 的)的标准解决方案。

TIDA-01525 参考设计| 德州仪器 TI.com

是否有任何电流输出 DAC 能够自行产生 0mA 至 150mA 的输出电流?

在 TIDA-01525 中、即使我使用 DAC80516 (16ch) 和 DAC60096 (96ch)、该方法也能正常工作吗?  

 此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    任何电压 DAC 均可用于为该参考设计电路生成电流输出。 对于电流输出特定的 DAC、我们有一些适用于 ONET 应用的电流输出 DAC。 AMC60704 是一个示例。 请联系 l-brum@ti.com 以了解这些 DAC 是否适合您的应用。 这些是非常具体的高端器件、因此需要签订 NDA 才能查看完整信息。

    谢谢、
    Erin