Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
器件型号: ADS1292
您好:
我们目前正努力与 ADS1292 芯片建立通信。 我们设置的一些详细信息如下:
- DVDD:1.8V、AVDD:3V
- SPI 模式:1(时钟下降沿)
-芯片封装:QFN
-* SPI 线路与另一个芯片与不同的 CS 共用(这已经过测试,以确保不与另一个芯片发生冲突 — 甚至完全禁用另一个芯片)
附件是逻辑分析仪的屏幕截图、我们显示正在发送芯片 ID 请求命令、但这似乎会返回随机数据、我们怀疑这些数据是 ADC 值转换(即使在设置过程中发送 STOP 数据转换命令后也是如此)。 另一个屏幕截图显示我们发送停止命令(这是在读取芯片 ID 命令之前)。
我们目前的工作怀疑是、器件无法识别停止 ADC 转换或检索芯片 ID 的命令、因为芯片无法识别 1.8V 逻辑。 请注意、我已将其示波并确实在 DVDD 线路上读取了 1.8V 电压、MOSI 线路上的峰值约为 1.76V。
非常感谢任何帮助。