This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:ADS127L18 菊花链回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639677/ads127l18-ads127l18-daisy-chain-review

器件型号: ADS127L18

您好:

我正在开发一款 测试 PCB 相同 三个 ADS127L18 ADC 以‑菊花链模式连接 、并且我想请求审阅我的原理图、以确保数字和时钟连接正确、然后再进入第一个完整的原型。

在我的当前设计中:

  • 所有三个 ADS127L18 器件共享相同的内容 CLKIN、START 和 FSYNC 要容易得多。
  • 设备连接在中 菊花链 、其中 ADC3 的 DOUT0 连接到 ADC2 的 DIN0 最靠近控制器的 ADC1 的 DOUT0 连接到处理器
  • DCLK 从最靠近控制器的 ADC 获取。
  • 每个 ADC 的值 一个‑输入通道连接到模拟前端 ;其余通道未使用。 此电路板主要用于 ‑菊花链接口和软件实现 而不是完整的模拟性能。
  • 所有器件都旨在同步运行。

我随附了显示连接的原理图。
您‑检查此配置并确认菊花链、时钟和同步方案是否正确? ‑、在‑Ω 器件 ADS127L18 菊花链设置的配置、时序或布局方面、是否有任何特定的建议或常见缺陷?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kushal、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    评论/建议:

    1. 检查 ADS127L18 引脚排列;看起来正确。

     每个 ADC 的引脚 8 和 9 在复位/上电时配置为输出。  建议使用单个 2k 电阻将每个引脚接地、以避免一个输出高电平而另一个输出低电平。

     建议使用 CAPD 电容器引脚 20、电容降至 2.2uF、但 4.7uF 可用于基本基准测试。

    4. 由于采用菊花链连接、因此需要同步到每个 ADC 的相同时钟边沿。  这需要一个具有极低振铃的干净时钟。  我建议在每条时钟线路中添加一个 10 Ω 串联电阻器作为占位符、以防时钟振铃出现问题。

     此外、START 引脚具有相对于 CLK 信号的精确时序要求、以确保多个 ADS127L21 正确同步。  如果您的处理器/FPGA 使用与 ADC 时钟源相同的时钟源、则需要一个外部同步电路来实现 START 信号、如下面的应用手册所示。

    同步采样系统中多个宽带宽 Δ — Σ ADC 的设计注意事项(修订版 A)

     6.同样来自同一应用手册、此处展示了 ADS127L18 的高级菊花链配置。  您的配置非常接近、但有一些差异、但仍然可以使用。

     7.我建议 为 ADC2 和 ADC3 的 FSYNC 和 DCLK 信号添加测试点或下拉电阻器、以便轻松探测。  最终产品中不需要该功能、但在固件/硬件开发期间会很有用、可确保所有 ADC 正确同步。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我将在设计中进行必要的更改!