Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS7138-Q1
您好:
我们使用 ADS7138-Q1、并注意到启动时 AVDD 上的浪涌电流高达 2mA 和 DVDD 上的 10mA。
我们的测试设置的 AVDD 和 DVDD 由两个 3.3V 电源供电、其中 1k 电阻器串联电源(用于 AVDD)和 100R 串联电源(用于 DVDD)。 我们在引脚 AVDD、DVDD 和去耦电容器上还分别具有 1uF 的去耦电容器。
鉴于数据表中的最大电流消耗、我们预计 AVDD 上的快速模式下的电流为 50uA、但我们在启动时的值要高得多。 您能否提供有关 IC 启动过程和此阶段电流消耗的更多详细信息? AVDD 电源上的电流消耗似乎很大一部分是为去耦节点充电。
此致、
Jules