This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138-Q1 启动电流消耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641964/ads7138-q1-ads7138-q1-start-up-current-consumption

器件型号: ADS7138-Q1

您好:
我们使用 ADS7138-Q1、并注意到启动时 AVDD 上的浪涌电流高达 2mA 和 DVDD 上的 10mA。

我们的测试设置的 AVDD 和 DVDD 由两个 3.3V 电源供电、其中 1k 电阻器串联电源(用于 AVDD)和 100R 串联电源(用于 DVDD)。 我们在引脚 AVDD、DVDD 和去耦电容器上还分别具有 1uF 的去耦电容器。

鉴于数据表中的最大电流消耗、我们预计 AVDD 上的快速模式下的电流为 50uA、但我们在启动时的值要高得多。  您能否提供有关 IC 启动过程和此阶段电流消耗的更多详细信息? AVDD 电源上的电流消耗似乎很大一部分是为去耦节点充电。

此致、

Jules

 ads7138-Q1 start-up.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jules:

    浪涌电流不会主要由 ADC 决定、而是由去耦电容值及其上的任何初始电荷根据 I = C * dV/dt 来确定。 上电时的最大 ADC 电流消耗将相对固定。 如果在上电时遇到问题、最好使用具有软启动或浪涌电流限制功能的 LDO 或电压基准源。 我建议在电源管理论坛上发帖以获取进一步的建议。

    此致、
    Joel