This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:未使用引脚的端接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641962/afe11612-sep-termination-of-unused-pins

器件型号: AFE11612-SEP

您好:

我在定制设计中使用 AFE11612-SEP。 我计划在 SPI 模式下运行、并为 ADC 和 DAC 使用内部电压基准。

我不会使用 GPIO 或 DAC 通道、也不想将这些引脚悬空。 我需要有关如何正确终止以下内容的指导:

  • 引脚 11:A2
  • GPIO0-GPIO7:我可以将所有这些连接在一起并通过 10k 电阻器将它们连接到 GND 吗?
  • image.png
  • DAC0-DAC11:我是否可以将所有这些元件都连接在一起并通过 10k 电阻器将它们连接到 GND?
  • image.png
  • 引脚 58 和 59:由于我使用的是内部基准、如果这些引脚短接、是否仍需要 10nF 去耦电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    将 A2 连接到 GND。

    您可以通过一个下拉电阻将 GPIO 引脚连接在一起接地。 默认情况下、这些 GPIO 处于高阻抗状态。

    对于 DAC、请将其悬空。

    您可以使用图 7-8 作为设置内部基准的指南。 如果连接了 REF-OUT 和 REF-DAC、则不需要电容器。 但是、您需要在 VSEL/CMP ADC-REF-IN 引脚上添加 470nF 电容器。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    感谢您的快速响应。 第 7.3.3.1 节提到了如何将 4.7μF 电容器用于 ADC-REF-IN CMP/CMP 引脚。  我当前在此引脚上使用了 6.6uF 的电容器。

    此外、由于我不打算使用 DAC 引脚、可以将 DAC-CTRL-n 引脚直接连接到 IOVDD 吗?

    最后、由于我不使用 DAC、我是否可以将两个 AVcc 引脚上的有效电容合并为 10uF 而不是 2x10uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    6.6uF 电容器应该没问题。 您可能会发现、使用更高的电容启动所需的基准时间更长。

    实际上、如果您不打算使用 DAC、可以将 DAC_REF 短接至地并使 REF_OUT 悬空。 将 DAC-CTRL 引脚连接到 VIO。

    由于您不使用 DAC、因此可以只对两个引脚使用 1 个电容器。 我认为基本运行需要 AVCC、但它主要影响 DAC。 此外、您可以将电容器降低到靠近器件的位置-“应用“部分中建议使用 0.1uF。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。

    我目前正在同一 PCB 上使用降压转换器为 AVcc、AVdd 和 IOVDD 供电、该 PCB 的输出端也具有去耦电容器。  

    我是否可以跳过 AFE11612-SEP 的所有电源引脚 (AVcc、AVdd 和 IOVDD) 上的 10uF 电容器、并使用所有引脚的单独 0.1uF 电容器对其进行去耦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    是的、如果电源转换器在输出端有去耦电容器、您可以在 AFE 周围使用较小值 (~0.1uF) 的旁路电容器。  

    谢谢、
    Erin