This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:JMODE5's K 模式设置

Guru**** 2924950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1633073/adc12dj2700-jmode5-s-k-mode-setting

器件型号: ADC12DJ2700

1) 我正在重新评估我们当前的生产硬件之一、其中包含为 JMODE2 配置的 ADC12DJ2700。  我们现在正在评估 JMODE5 的硬件、但我不清楚如何为 JMODE5 配置 AMD Kintex UltraScale+ FPGA IP。 AMD 的 IP 有一个链路参数 K(编程的多帧长度)条目、而 TI 文档 ADC12DJ2700(SLVSEH9A–2018 年 1 月–2020 年 4 月修订)表 19 将有效的 K 设置表示为 JMODE5 的 min:step:max [18:2:32]范围。  而网络上的搜索会返回“当配置 ADC12DJ2700 使 JMODE2 使用 K=32 且 F=1 时“。  

2) 是否有 ADC12DJ2700 的功能性 HDL 行为模型可以集成到我们的仿真环境中、从而专门为 JMODE5 输出 JESD 数据?  这将验证 ADC 数据的数据传输。

谢谢您、  

此致、  

Paul Kirchoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 在这种情况下、对于 JMODE5、您应该仍然能够使用 K=32。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill、

    事实证明、使用 K=32 会导致链路没有出现。  但是、我们发现使用 K=20 时、导致 ADC12DJ2700 和 Kintex UltraScale+之间建立链路。 我已启用 ADC 的“N'= 8 模式(长度= 2 帧)的短传输测试图形数据、但观察到的数据靠近 ADC12DJ2700  文档。  

    我试图理解模式。  使用 AMD 的内部逻辑分析仪 (ILA)、我会观察每个数据帧是否包含以下模式:

    [127:0]   FC03FC03FD02FD02FE01FE01FF00FF00
    [255:128] FC03FC03FD02FD02FE01FE01FF00FF00

    关于我的第二个问题:ADC12DJ2700 是否有一个实用的 HDL 行为模型可以集成到我们的仿真环境中、从而输出 JMODE5 的 JESD 数据?   这将有助于验证 ADC 数据的数据传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    不幸的是,我们没有这方面的行为模式。  但很高兴看到传输层测试模式似乎正在正确打开包装。

    谢谢、

    Bill