Other Parts Discussed in Thread: ADS1211
器件型号: ADS1211
作为一项临时措施、我们使用 ADS1211 来替代 ADS1210。 据我所知、芯片之间的主要区别在于 ADS1211 的多通道功能。 这两个芯片都具有类似的引脚排列并具有相同的寄存器结构、因此、我认为 ADS1211 将与我们的现有固件兼容。
我已经确认 ADS1211 通过观察示波器上的串行线来获取读数、因此通信看起来不错。 执行校准时出现问题(不是内置校准时)。 它现在无法通过校准、而 ADS1210 则无法通过。
我多次查看了数据表、据我所知、除了通道数量外、这两个芯片在功能上应该相同。 对于 ADS1211 上未使用的输入、我已将其连接至模拟地。
ADS1211 和 ADS1210 之间的哪些差异可能导致行为差异?