This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1211:ADS1211、可替代 ADS1210

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641651/ads1211-ads1211-as-replacement-for-the-ads1210

器件型号: ADS1211

作为一项临时措施、我们使用 ADS1211 来替代 ADS1210。 据我所知、芯片之间的主要区别在于 ADS1211 的多通道功能。 这两个芯片都具有类似的引脚排列并具有相同的寄存器结构、因此、我认为 ADS1211 将与我们的现有固件兼容。

我已经确认 ADS1211 通过观察示波器上的串行线来获取读数、因此通信看起来不错。 执行校准时出现问题(不是内置校准时)。 它现在无法通过校准、而 ADS1210 则无法通过。  

我多次查看了数据表、据我所知、除了通道数量外、这两个芯片在功能上应该相同。 对于 ADS1211 上未使用的输入、我已将其连接至模拟地。

ADS1211 和 ADS1210 之间的哪些差异可能导致行为差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Froylan Aguirre:

    您能解释一下校准“失败“是什么意思吗? 如所示、校准值不正确、或者器件停止响应等。

    此外、如何将 ADS1211 连接到 ADS1210 封装中? ADS1211 要大得多、因此我想确保也不存在机械问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是指内置的校准模式。 通过“校准“、我是指 ADC 进行测量以考虑应用中连接器引入的失调电压。 我看到校准失败、因为读数得出的值刚好超出允许的公差范围。 然而、两次会议之间的这一裕度是一致的、这使我认为这不是来自随机噪声。

    除了引脚 1-3 和引脚 22-24 外、ADS1211 和 ADS1210 是引脚兼容的。 本质上、ADS1211 放置在 ADS1210 封装上、额外的引脚(其他通道输入)连接到模拟地。 已注意避免附近的元件或布线短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Froylan Aguirre:

    如何测量失调电压 — 您是否只是将连接器上的输入短接,进行多次测量并对其求平均值?

    如果是,您说测量的失调电压与预期值不同 — 也是正确的? 您获得了什么价值、您期望获得什么价值?  

    如果您能告诉我有关您如何进行测量的更多信息、将会很有用  

    引脚兼容性的情况。 希望您能理解我的担心、即您有 6 个 ADC“ 挂起“的引脚、该引脚可能在周围/附近有其他元件、这可能会导致测量问题。 尤其是当您似乎具有相对较小的误差时、ADC 似乎完全无法正常工作

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对读数求平均值。 本质上、我们测量两个分压器的输出并使用平均值来计算已知值。 只要计算值在容差范围内、就很好、但我看到计算值始终超出容差范围 3.55%。 遗憾的是、我不能详细介绍这个设计。

    我不是说我怀疑 ADC 无法正常工作。 我主要感到惊讶的是、ADS1211 的行为并不与 ADS1210 完全相同、因为数据表没有让我有理由进行其他怀疑(除了通道相关的内容)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Froylan Aguirre:

    是的、我本来预计这两款器件之间至少会有相似的性能。  电压变化的幅度是多少? 我不清楚、以伏特为单位的测量误差等于 3.55%

    但是、如果您无法分享有关此方面的更多信息、则可以理解

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我比较了 ADS1210 和 ADS1211 之间的读数。 ADS1211 的读数对应于比 ADS1210 低约 95mV 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Froylan Aguirre:

    如果不了解有关系统的更多信息、则很难帮助诊断此问题。 以下是一些一般性的想法

    • 短接 ADC 输入并测量噪声 — 它是否与数据表的有效分辨率图匹配?
    • 尝试向两个电路板施加已知良好的信号(例如,来自精密源的 1V)、然后查看两个 ADC 是否提供相同的输出。 如果您想要、可以与我们分享从每个系统 (ADS1210 和 ADS1211) 获得的原始输出代码。 然后、您还需要包含 PGA 增益和基准电压
    • 是否会在多个板上发生相同的问题? 该差异是否始终~100mV、或者是否存在很大差异?

    我仍然不相信您可以排除机械问题、但运行这些测试应该能为您提供更多有关正在发生的情况的信息。

    -布莱恩