This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:在 LMP92066PWPR 的 VDD 引脚上观察到低阻抗

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641026/lmp92066-observed-low-impedance-at-vdd-pin-of-lmp92066pwpr

器件型号: LMP92066

尊敬的团队:

   我 在 GaN 配置中使用 LMP92066PWPR、在 LMP92066PWPR 中配置栅极电压时、我观察到 了以下问题。

1) 在测量 FETDRV1 和 FETDRV0 中的电压时、观察到它为–5V、尽管 DRVEN1 和 DRVEN0 为高电平 (3.3V)。

2) 在两个通道中配置 Data Between (0V 至–4V) 时、成功写入数据、但回读数据时观察到为–5V、 在 FETDRV1 和 FETDRV0 中、电压仍然为–5V(注意: I2C 通信没有问题)。

3) 在两个通道中配置 Data Between(–4V 至–4.9) 时、数据写入和读取成功、但 在 FETDRV1 和 FETDRV0 中、电压仍然为–5V。

观察到上述问题、因此验证了阻抗、结果发现第 16 引脚 (VDD) 处的低阻抗(11.05K Ω)实际阻抗为 2Mohm。

需要澄清以下提到的要点。

1) VDD 和 VSSB 之间需要任何上电和断电序列。
2) 在 EEPROM 中写入数据超过 100 个周期会发生什么情况。

请建议 VDD 引脚上具有低阻抗的布线原因。  

注:我附上了 VDD 和 VSSB 的开机和关机背光图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    请 确认:
    1) 您可以通过 I2C 读回器件中的数据。 您是否检查过温度传感器等内容?  

    2) 这一个设备在多个正常工作的设备中是否无法正常工作? 您是否有任何器件按预期运行?

    3) 您是否使用 OVRD_CNTL 寄存器允许 DAC 写入访问?

    据我所知、该器件没有特定的电源序列要求。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:   

    1) 我未使用温度传感器、并且通过 I2C 在器件中读回数据的 DAC 在其他器件中工作。   

    2) 是的,我正在使用多个 DAC ,我发现其中一个 DAC 存在问题。  

    3) 其他器件的数据写入和读取工作正常、因此 I2C 通信没有问题。

     我需要了解 VDD 引脚发生故障的可能性、以及在超过 100 个周期的 EEPROM 中写入数据时会发生什么情况。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    谢谢、我们可以确认这是特定的器件问题、而不是设置问题。

    通常、如果 VDD 引脚出现故障、您将无法与器件通信。 如果您能够监测来自 VDD 的电流消耗、这有助于我们确认是否存在会导致此故障的开路或短路。  

    EEPROM 读取超过 100 个周期可能会导致数据损坏、从而导致器件以意外方式运行。 如果您写入的 EEPROM 周期超过 100 个、我们无法验证器件是否能够正常工作。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

      我们组装了 50 个模块、 其中 5 个模块中 观察到了相同的问题、我附上了示意图。

    请分析原理图并建议可能导致故障的原因。    

    谢谢、
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    是否可以换用工作单元和非工作单元? 最好检查是否存在任何设置或电路板问题。 我想知道器件是否出现故障。

    如何对器件进行编程? 是否在将其放入应用板之前对其进行编程? 或者、您是否尝试对其进行编程并查找故障?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

     我们已将系统中的非工作模块替换为工作模块、之后未发现任何问题。

    我使用 FDTI 电缆 C232HM-EDHSL-0 进行 DAC 通信、我将在模块级和系统级与 DAC 进行通信。

    此外、这 5 个模块在系统级测试过程中出现故障、我确信问题不是由于系统集成测试而导致的、因为更换了相同的系统工作模块并且不再发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    作为最后一项检查、您能否将损坏的装置置于正常工作的系统中、看看它是否能按预期开始工作? 如果器件继续不工作、下一步将是打开官方 质量故障分析申请、以便我们可以更深入地了解器件故障。

    谢谢、
    Erin