This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:软件问题下载不起作用

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1635868/afe4404evm-software-issue-download-does-not-work

器件型号: AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

你好,当试图遵循这方面的说明,并下载软件没有任何链接工作,以获得功能软件,它说它丢失的文件,但不提供下载它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您看到了什么错误消息?

    确保导航 到此页面、点击“Download Options“、然后点击要下载的 zip 文件。

    "="" is="" clicked="" which="" shows="" the="" link="" to="" zip="" file"="" src="e2e.ti.com/.../AFE4404Zip.png">

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了、然后在我的设备上、它说我需要这里的其他软件才能正常工作?  https://lumen.ni.com/nicif/US/header_login/content.xhtml?du=https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download/packaged.labview.585712.html

    然后该软件也无法正常工作。 我的目标是将设备插入我的 Windows 笔记本电脑并读取读数、只是来自 PPG 的原始数据没有问题、我可以自己分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能尝试按照这个帖子中的说明来告诉我您的结果吗?

     AFE4404EVM:GUI 错误。 无法找到 LabVIEW 运行时引擎。 

    请确保您安装的是与 2014 版本兼容的 LabView 运行时引擎版本——一些更新的版本可能与 GUI 不兼容。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了这些步骤、但 LabVIEW 需要非常昂贵的订阅才能下载其旧版软件。 当我购买此设备时、您的网站上根本没有广告。

    我是否需要这一附加软件才能使用我的设备? 我的目标是获取 PPG 读数、然后在我的 Windows 器件上访问原始数据文件。 我不需要任何图形软件来查看原始数据结果。

    请就避免这种额外费用的解决方案提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否对此进行了更新? 如果设备在没有额外付费软件的情况下不工作,我想退还它全额退款,因为这不是广告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对延误表示歉意;我在办公室外。

    虽然大多数 LabView 软件都需要许可证才能运行、但 LabView 运行时引擎可以免费下载、包括传统的运行时引擎。 您可以尝试通过下面的链接下载运行时引擎吗?

    https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html?srsltid=AfmBOoq9QWbQ09_1_4638c3ANXxHAD5hDhLETaJGA8tXeoXefjsCwi-W#359539

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好消息、你分享的链接工作过了、我能够让设备连接并运行。 最后一次对这种强烈的语调表示歉意、在最后期限内有点落后、我非常高兴您的产品能够按预期运行。

    下一个问题是我尝试查看文档中的内容、但不清楚如何调整器件的采样率? 似乎其默认值介于 50 和 100 赫兹之间、但器件页面上的文档表明它可以捕获高达 1000 赫兹的频率? 我可以在 TI GUI 的哪个位置调整该设置? 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    一切都很好! 我知道这些截止日期会有多大的压力。

    要调整器件的 PRF、您需要调整寄存器设置 PRPCT、该设置将控制 单个 PRF 周期的周期。 您可以直接在寄存器设置(“器件配置/低级配置“)中调整 PRPCT、也可以在“器件配置/时序控制“中调整脉冲重复频率。

    "="" window="" of="" the="" afe4404evm="" gui.="" "pulse="" repetition="" frequency"="" input="" is="" underlined="" with="" red="" an="" arrow="" pointing="" to="" it="" in="" order="" highlight="" its="" location"="" height="502" src="e2e.ti.com/.../AFE4404_2D00_Pict.png" width="682">

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、效果很好、我注意到当我调整到 500Hz 时、默认测量时间已切换。 有关这方面的几个问题:

    1) 如果我继续按下“捕获“按钮,在我按下“保存“时,这个数据会合并成一个文件,还是我需要保存每个会话?
    2) 保存生成的 5 个不同的 CSV/Excel 文件,哪一个是最好的测量过程中从 PPG 传感器生成的“值“?

    如果需要通过高级我的设备用例进行通话、很高兴跳到电话上、再次感谢您对此的支持、它非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1) 您应单独保存每个会话。 新会话将覆盖以前的数据。

    2) 我可以使用“ADC“(用于原始 Device_Codes 代码)或“ADC“(用于转换为伏特的 Device_Volts 代码)

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我有最后一个问题应该全部在这里提出。 当我移动到 500Hz 时、会话默认时间非常短、是否有办法将其设置为至少运行几分钟?  

    或者、这是否是设备的限制、获取更长数据集的唯一方法是如上所述保存多个会话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    确保“Capture“(捕获)模式设置为“Continuous“(连续)、这将允许您执行更长的捕获。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、效果很好、很容易就能得到我想要的 5 分钟窗口样本。 我的研究目标是使用 PPG 从 PPG 数据中捕获心跳形状。

    目前 100Hz 数据的噪声很大。 我用手指测量并尝试降低环境光强度。  

    对于此用例、您的团队有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    每个用例的设置将取决于您的设置和应用的具体细节;您必须自行微调这些元素。

    一些建议:

    • 确保从 LED 信号中减去环境信号。 除了去除环境光之外、这还有助于消除两个信号共有的任何噪声
    • 确保您的设置在相对较不可能拾取外部噪声的位置(如果可能)
    • 检查电源线噪声 (50Hz/60Hz)、必要时将其滤除
    • 考虑尝试使用系统的增益和电流消除 DAC 来尽量提高系统动态范围的利用率、尤其是在不需要保留信号的直流分量时

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试了设置和设置的每种组合、以避免曝光、我可以想到、我仍然没有看到文档中广播的清晰和干净的 PPG 信号类似的任何内容。

    我收到的设备是否可能有缺陷? 如果不太可能、我们能否安排通话、通过我的设置进行通话、看看哪些内容不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1. 您最优化的 PPG 设置是什么样子的? 你可以包括一张图片吗?
    2. 您是否遵循 AFE4404 开发指南第 2.4 节中规定的程序、 重点关注步骤 4:测试设置?

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,感谢所有关于这方面的帮助,我非常感谢它。 这里是我迄今为止获得的最佳视觉数据的几个随机样本。 我使用了 100Hz(默认采样率)、尝试了 500,250,100 和 50 的 TIA_GAIN 以及 25 (max) 的 TIA_CF、我还将 LED 2 和 LED 3 变为 0、以专注于使 LED 1 正确。

    我的计划是尽可能增大 LED 1、然后使用 OFFDAC 选项对信号进行降频转换以增加 PPG 波形的高度、但在 100Hz 采样率下、我无法完全使传感器饱和。 以下样本是在我的心率约为 80bpm 时采集的、因此对于样本窗口、每个样本看起来应该相对像一个心跳。

    我已经尝试测量两个手腕上的所有,因为我的手指尖端,并得到类似的结果,如下面,无论我使用了哪种设置组合。 我已将下面的第 3 张图片作为我希望获得的文档中的示例、是的、我详细遵循了第 2.4 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以安排缩放/会议/等呼叫、在那里我可以进行屏幕共享? 您认为这样会更快解决问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    让我通过电子邮件跟进。

    此致、

    Payton