This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14EVM-PDK:布线确认

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643627/ads122s14evm-pdk-wiring-confirmation

器件型号: ADS122S14EVM-PDK

ads112.jpg我只是想在插入接线之前仔细检查接线、确保我没有错过任何明显的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于应变计称重传感器。 我分别将带电导线和接地(红色和黑色)导线连接到外部电源和 GND。 电桥正极和负极(绿色和白色)连接到 TC +/BRIDGE+和 TC -/BRIDGE-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    您似乎正在测试 我们的两个 ADC。 您的连接正确。

       如果要使用比例式测量、则需要将 AVDD 连接回基准输入、如 ADS122S14EVM 用户指南中所示。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、我认为我正确解释了原理图。 我只是想确认、以确保这在我插入时有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德雷克·布尔图姆

    如果您遵循了 Dale 的反馈、您应该会很高兴

    -布莱恩