This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:建议在 ADC34RF52 的前端使用的放大器、用于直流偏移漂移。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637623/adc34rf52-recommended-amplifier-suitable-for-use-at-the-front-end-of-the-adc34rf52-for-dc-offset-shifting

器件型号: ADC34RF52
主题中讨论的其他器件: BUF802

下图展示了该工程的硬件架构。
image.png 直流失调电压漂移规格为输入范围的 100%。
下图说明了直流失调电压漂移概念。  

image.png

目前、设计团队仍不确定哪个级应实现直流偏移移功能、以及哪些元件更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的前端缓冲器应该能够帮助您添加直流失调电压。 您能否分享您的电子邮件 ID 以进一步讨论此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了增加上述特性、我们提供了 BUF802、在应用部分中、BUF802 介绍了一种通过复合环路中的精密放大器添加失调电压的简单方法