This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594EVM:AFE1594EVM–仿真期间有噪声的正弦波

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639714/afe1594evm-afe1594evm-noisy-sine-wave-during-simulation

器件型号: AFE1594EVM

您好、

我将使用内部正弦测试评估 AFE1594EVM。

  • 在未连接输入的情况下、正弦波是干净的
  • 当连接 ECG 肢体电极时(接触良好,涂有水凝胶)、甚至是将长导线连接到输入端时、信号会变得不稳定且有噪声
  • RLD 已启用并配置

这个问题显然取决于输入引线连接(引线长度/外部耦合)。

我在这里找到了一个相关的讨论:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453294/afe1594evm-ecg-waveforms-did-not-occur-properly

请您澄清一下:

  • 要实现与真实 ECG 导联的稳定运行、建议使用的输入偏置/端接网络是什么?
  • 使用 EVM 时、是否需要在输入端进行额外的 RC 滤波或屏蔽?
  • 为了确保适当的共模控制、对 RLD 布线或电极放置是否有特定的要求?

此致、
Patrik Nyitrai

Noisy_SineSimulation.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik、

    感谢您发送编修。

    对我来说、这看起来像是数据采集问题、而不是模拟噪声耦合问题。 您是否正在运行 GUI 随附的正弦波测试图形脚本、然后继续将电极输入连接到 AFE? 您需要调整寄存器配置、以便通过电极测量生物电势输入信号。 首先、您可以修改一个“ECG from Simulator“ python 脚本以满足您的输入要求。 或者、从 GUI 选项卡、您可以重置 AFE、在系统页面中启用 ECG 信号链、并在相应子页面中配置导联和通道分配。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。

    您是正确的—最初我尝试使用正弦波测试模式作为诊断步骤、但现在我明白、当连接电极输入时、这不是正确的方法。

    然后、我切换回 ECG 测量设置。 为了尽可能简化设置、我仅在连接三个电极的情况下进行了测试:

    • RA
    • LA
    • RLD

    我将 GUI 配置为基本的导联 I 型测量、并尽可能禁用未使用的电极/通道。 RLD 已启用并分配给 RLD 电极。

    然而、即使采用这种简化的 3 电极设置、捕获的 ECG 输出仍然有很大的噪声、我无法识别可用的 ECG 波形。 我附上了当前 GUI 配置的屏幕截图和生成的捕获输出。

    您能否查看随附的配置并告诉我是否有任何明显错误?

    我特别希望在以下方面提供指导:

    • 3 电极导联 I 测量的正确最小寄存器/GUI 设置
    • 是否需要显式连接、禁用或保持悬空未使用的电极/通道
    • 建议用于该最小设置的 RLD 配置
    • 要实现干净的 ECG 采集、是否需要任何特定的滤波、数据速率或输入偏置设置

    我的目标是先使用 RA、LA 和 RLD 重现干净的基本 ECG 波形、然后再进行更完整的电极配置。

    此致、
    Patrik


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    “ECG from Simulator.py“脚本即使对于单导联 ECG 也仍然有效、但您只需像您 已经做的那样从 CM_IN 推导电路中删除 E3 (LL)。   

    您是使用患者模拟器还是人体物体来测试 EVM 吗? 我们没有法律上建议将人体连接到 EVM、因为我们尚未经过患者安全认证。 最好使用患者模拟器或外部函数发生器对 EVM 进行测试、以确保输入信号可靠并消除其他未知因素、例如电极接触阻抗。

    此致、

    Ryan