This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:ZCU102 无法识别 ADC3669EVM FMC 模块

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643459/adc3669evm-zcu102-does-not-recognize-adc3669evm-fmc-module

器件型号: ADC3669EVM

尊敬的团队:

我在 ZCU102 板上安装了 adc3669evm FMC 卡。 我尝试通过 Zynq 上的 SPI 接口发送命令、但在使用示波器进行检查时看不到信号。 我知道 ZCU102 系统控制器已关闭相关的存储体、因为当我安装 FMC 卡时、它无法从 EEPROM 读取 VADJ 值。 EEPROM 是否为空? 我需要有关此问题的帮助。 当我尝试读取 0x50 地址的内容(这是 EEPROM 地址)时、它会为我提供垃圾数据、如下所示:

root@ocr1911-a:~# i2cdump -y 1 0x50
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
20: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
40: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
60: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
80: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
a0: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
c0: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
e0: ff f7 6f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    .?o.............
f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
root@ocr1911-a:~# 

我认为 EEPROM 为空、需要写入正确的电路板信息。 您能给我提供 EEPROM 二进制文件吗? 我想我可以将其写入 EEPROM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否正确设置 SW3?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SW3 是用于复位系统控制器的按钮。 VADJ 的电压是多少? 应该是多少电压?

    您的 EEPROM 数据与 zcu102 不兼容、或者您将其留空。 ZCU102 在 FMC 连接器上提供最大 1.8V VADJ。 我做它的工作,我写了一个 EEPROM 数据卡的 EEPROM。 我的指南是 github.com/.../fru_tools 。 当我将 AD-FMCOMMS3-EBZ-FRU.bin 写入 adc3669evm 电路板的 EEPROM 时、系统控制器会提供 1.8V 的 VADJ。 此外,我写了一个 LVDS 接收器 IP 感谢模拟器件 (ad9265 )。 我将模拟设备的 IP 修改为我们的请求。我添加了文件、如果有人遇到问题、可以是 used.github.com/.../Texas-Instrument-adc366x-LVDS-Receiver