This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282EVM:采用 TSW1400EVM 运行 DAC3282EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282EVM, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643032/dac3282evm-operation-of-dac3282evm-with-tsw1400evm

器件型号: DAC3282EVM
主题 DAC3282 中讨论的其他器件

尊敬的先生或女士:

我找不到有关如何使用 TSW1400EVM 设置 DAC3282EVM 的任何说明。

经过反复试验、我在 HSDC 专业版 GUI 上设置了以下设置 、并获得了适当的频率和 CW 信号输出。7e493c6e-41c4-4452-9049-65e2d71688dd.png

经滤波的输出如下所示:

Screenshot_2026-05-06_1_104353.png

但是、我注意到、如果我将“Tone Center“频率增加到 APP。 60MHz 我只从 DAC 中得到“垃圾“。 我不清楚为什么?

是否有任何说明介绍如何设置 DAC 评估板和 TSW1400EVM、以及输出音调频率是否存在任何限制?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否告知您的 DAC 采样率和内插? 另请拍摄 DAC GUI 面板的屏幕截图。

    请建议您是否使用 DAC3282 EVM 用户指南中突出显示的默认启动

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    以下是 DAC3282_GUI 的快照。

    如果我将插值设置为 2 倍、那么我也可以在较高频率(例如 60M)下获得良好的正弦输出。

    如果我将其设置为 x1、则表示它是垃圾。

    我现在使用 EVM 板的默认设置。 我没有改变任何东西。 我相信 EVM 会生成 614MHz 作为 DAC 的输入 CLK(至少我可以测量的是什么)。 还有一个接近 38MHz 的频率可以测量进入 DAC。 我想这是 FIFO 频率。  

    1.在什么条件下可以使用插值 x1 和 625MSPS 进行操作? 在本例中、输出(频率)有什么限制?

    2.我应该在这个窗口里写些什么? 这是 DAC 的采样 CLK 还是其某些抽取值?

    3.我应该在这个窗口里写些什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [quote userid=“258158“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643032/dac3282evm-operation-of-dac3282evm-with-tsw1400evm/6336362 在什么条件下可以使用插值 x1 和 625MSPS 进行操作? 本例中的输出(频率)有什么限制?

    DAC3282 的最大接口速率为 312.5MSPS。 使用 1x 内插时、DAC 速率(输出)和 DAC 输入速率相同。 因此、DAC 速率(输出)+ DAC 接口速率不得超过 312.5MSPS。 您无法使用 1 倍和 625MSPS 的 DAC 输出速率插值

    [引述 userid=“258158“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643032/dac3282evm-operation-of-dac3282evm-with-tsw1400evm/6336362

    2.我应该在这个窗口里写些什么? 这是 DAC 的采样 CLK 还是其某些抽取值?

    [/报价]

    这是 DAC 的输入数据速率(内插前)

    [引述 userid=“258158“ url=“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643032/dac3282evm-operation-of-dac3282evm-with-tsw1400evm/6336362

    3.我应该在这个窗口里写些什么?

    [/报价]

    这与 DAC 接口(输入速率)成正比。 实际 FPGA 时钟频率应为接口速率的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 一切似乎都正常。

    我还有一些与接口相关的问题:

    1、DAC 的输出需要+AVDD (3.3V) 偏置还是? 输出终端不能以 GND 或为基准? 只是为了确保我正确理解它。  

    2.如何从两个 DAC 通道生成直流输出信号? 不是音调、而是介于+2^15 之间的恒定值?

    3.如何将 DAC 设置为外部电压基准模式?  我是否可以切换以下设置并在 EXTIO 引脚上施加 1.2V 电压?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、DAC 以 AVDD 为基准。 如需接口指导、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    2.您可以始终将 LVDS 总线设置为逻辑高电平,然后使用偏移二进制

    3.正确

    -康