This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:VREF 斜升与 VDD 的时间顺序比较

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646101/dac53202-time-order-for-vref-ramping-compared-with-vdd

器件型号: DAC53202

您好团队:

VREF 引脚显示“此引脚不得在 VDD 之前斜升。“。

该时间是否有特定订单? (例如,毫秒,nsec)

最好的、 Taketo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    没有特定的时序要求。 这是因为在 VDD 之前斜升 VREF 会使电流流经引脚上的 ESD 单元或导致闩锁问题。 这直接取决于 VREF 和 VDD 之间的电压差、因此、只要 VDD 在上电和断电期间保持在高于 VREF 的电压电平、就可以避免这些潜在问题。

    此致、

    James