This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:有关 ADS124S06 与共享 SPI 总线显示集成的 SPI 模式兼容性的查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646620/ads124s06-query-regarding-ads124s06-spi-mode-compatibility-with-shared-spi-bus-display-integration

器件型号: ADS124S06

尊敬的团队:

在使用 ADC 和显示集成进行 SPI 测试期间、我们观察到以下行为:

  1. 根据 ADC 数据表、ADC 被指定为支持 SPI 模式 1。

  2. 独立测试时、显示器在 SPI 模式 0、1 和 3 下工作。

  3. 由于 ADC 和显示器共享同一条 SPI 总线和不同的芯片选择线路、我们在 SPI 模式 1(ADC 和显示器的共模)下一起测试了这两个器件。 在这种配置中、显示行为不稳定、并观察到大量闪烁、反转文本和不清楚的显示输出。

  4. 在进一步测试期间、还观察到 ADC 在 SPI 模式 3 下正常工作。

  5. 目前、正在 SPI 模式 3 下同时测试 ADC 和显示屏、显示行为看起来稳定。

查询:

  • 由于 ADC 在我们的测试期间在 SPI 模式 3 下正常工作、因此 SPI 模式 3 是否可被视为可靠且建议用于连续运行?

  • 或者我们是否应该严格遵循 ADC 数据表中规定的 SPI 模式 1?

  • 如果 ADC 使用 SPI 模式 3、是否需要考虑任何已知限制、时序问题、兼容性问题或长期行为问题?

当 ADC 和显示都使用在同一 SPI 总线上时、请建议使用稳定运行的首选 SPI 模式。

谢谢、
马诺格纳五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马诺格纳五世

    正确的 SPI 模式编号并不重要、相反、您需要确保满足两个条件:第一、SCLK 在空闲状态下保持低电平;第二、您在 SCLK 下降沿从 ADC 捕获数据。 一些 MCU 将这种模式称为不同的东西、因此数字并不重要。 但是、只要通信遵循这两个规则、您就能够与 ADC 进行通信、前提是其他所有内容都是正确的(例如电源,接地,时钟等)

    -布莱恩