This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0106M05:无法在评估板 BP-AMC0106-LMG-MD 上获取数字输出

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645764/amc0106m05-can-not-get-digital-output-on-the-evaluation-board-bp-amc0106-lmg-md

器件型号: AMC0106M05

您好、
我们无法在 AMC0106 的评估板上获得数字输出

我们尝试解决的问题:
1) 电源:电源 p3v3 外部,放置 r514 和 r512 以提供内部 3.3 模拟电压有 24 V 连接到总线
我们检查了 Σ — Δ 芯片上的 DVDD 为 3.3、AVDD 为 4.6。
2) 时钟:我们尝试从 28388D 评估板 PWM 输出和外部信号发生器提供 5、6、10、13 MHz
3) 我们在 2 个评估卡上做了同样的结果

无数字输出、但我们预计在没有电流阈值电阻器的情况下可以获得 50%的直流电流。
感谢您发送编修

ADI

 

1000178081 (002).jpg 1000178091 (002).jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:  

    请留出几天的时间进行回复、负责此事的工程师将在度假时离开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi Ingel:  

    我是该 EVM 的作者。 与像这样的接头或鳄鱼夹相比、传输 5MHz(或更多)方波需要更好的布线。  

    您应该使用同轴电缆从发生器获取时钟、然后将其转换为接头。 理想情况下、使用 50 欧姆端接(并联 2x100 欧姆 SMD 电阻)。

    此图片上的电缆是您应考虑的绝对最小值:

    Δ — Σ 调制器内部的一切都以输入时钟为基准、因此 CLKIN 信号的信号完整性极其重要。

    此外、您的示波器会显示 CLK 信号、即:

    A) 变为负值–0.6V(这表示您可能会打开电路板上某些 IC 上的输入 ESD 保护单元)

    B) 的正峰值 超过 4V。 当您从 3.3V 正确为调制器供电时、这也会令人困惑。  

    首先检查您的信号发生器、  

    直流失调电压应为 1.65V、振幅为 3.3V 峰峰值、频率例如 10MHz、占空比 50%,负载 — 高阻抗(除非您确实使用 50 Ω 终端)。

     如果缓冲器输出 MOD_CLK、还要检查 U600A(引脚 4)的输出。 这应该是您馈入的信号的副本。

    我有点担心您将信号发生器设置为 50 欧姆负载、因此振幅是双倍、因此您可能已损坏缓冲器 U600A(即使它是一个相当稳健的器件)。

    此致、Jiri