器件型号: AMC0106M05
您好、
我们无法在 AMC0106 的评估板上获得数字输出
我们尝试解决的问题:
1) 电源:电源 p3v3 外部,放置 r514 和 r512 以提供内部 3.3 模拟电压有 24 V 连接到总线
我们检查了 Σ — Δ 芯片上的 DVDD 为 3.3、AVDD 为 4.6。
2) 时钟:我们尝试从 28388D 评估板 PWM 输出和外部信号发生器提供 5、6、10、13 MHz
3) 我们在 2 个评估卡上做了同样的结果
无数字输出、但我们预计在没有电流阈值电阻器的情况下可以获得 50%的直流电流。
感谢您发送编修
ADI