This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14EVM-PDK:3 线 RTD 的寄存器设置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646844/ads122s14evm-pdk-register-settings-for-3-wire-rtd

器件型号: ADS122S14EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM

尊敬的技术支持团队:

问题 1

您是否为  带有两个 IDAC 的 3 线 RTD 的寄存器设置提供配置文件 (.cfg)?

Previsou 版本, ADS124S08EVM GUI 中有每个设置的脚本,如 带有两个 IDAC 的 3 线 RTD。

设置寄存器设置很容易。

问题 2

应该 直接在 RTD_B 和 RTD_C 之间进行连接?

image.png 

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    回答您的问题:

    我们没有不同 RTD 配置的配置文件。 但是、我们的 GitHub 页面上确实有示例代码: https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads122s14

    有关正确连接、您还可以参考 EVM 用户指南中的表 2-2。 或者、您可以使用用户指南中提供的图像 进行适当的设置:

    • MUXP = AIN1
    • MUXN = AIN2
    • IDAC1 = AIN0
    • IDAC2 = AIN3
    • REFP = AIN4
    • REFN = AIN5

    然后、您需要为应用选择合适的 PGA 增益、数据速率和 IDAC 电流输出。

    是的、除了连接 RTD 外、您还需要在 RTD_B 和 RTD_C 之间添加一根外部跳线、如图所示

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我通过您的配置获得了预期的结果、并且 IDAC=200uA、PGA=1。

    IDAC1+IDAC2 = 400uA 通过 R20=IDAC 流动 4kΩ、测量的外部基准电压为 1.6V。

    RRTD = RREF•输出代码/(2^22 增益)•= 4kΩ*  114836 / 2^22 = 109.52Ω(来自 PT100 表的 24.7℃)。

    ADS124S08EVM 具有带两个 IDAC(高侧基准)的 3 线、但 ADS122S14EVM 具有低侧基准。

     两者之间是否有任何利弊?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    我们提供了大量内容 来说明 RTD 测量及其优缺点:

    -布莱恩