This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:DAC39RF10+TSW14J59 EVM JESD 链路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, DAC39RF12, DAC39RF10, DAC39RF10EVM, TSW14J59EVM, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639005/dac39rf10evm-dac39rf10-tsw14j59-evm-jesd-link

器件型号: DAC39RF10EVM
Thread 中讨论的其他器件: TSW14J59EVM 、DAC39RF12EVM 、DAC39RF12 、DAC39RF10、 LMX1204

您好、

我注意到 DAC GUI 已更新、其行为和配置选项不再与 DAC39RF10EVM 现有用户指南中描述的完全匹配。 因此、我在设置和测试 EVM 时遇到了一些困难。

 

我附上了 DAC GUI 和 HSDC 专业版 GUI 的屏幕截图、其中显示了当前配置和状态。

我使用  应用于 LMX_CLKp 的外部 5.12GHz、10dBm 时钟。 在从 HSDC Pro 向 DAC 发送任何音调之前、JESD 链路指示器保持红色、而 SERDES PLL 显示锁定。  

JESD_Link_fail.png在 HSDC Pro 中点击“Send“后、SERDES PLL 锁定保持绿色、但 JESD 链路、弹性缓冲器、SYSREF 对齐和 SYSREF Re对齐指示器全部变为红色。 随附了相应的屏幕截图。

模拟输出和 NCO 配置页面保留为默认设置、也包含这些页面的屏幕截图以供参考。

 NCO configuration.png

请告知:

  • 是否有与较新的 DAC GUI 相对应的更新用户指南或应用手册、或者
  • 为了启动 JESD 链路并获得基本模拟输出、建议的任何配置步骤/ DAC39RF10EVM + TSW14J59EVM 已知的‑Ω 良好 JESD 设置参数?

 

请提供任何指导。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    您似乎在使用 DAC39RF12 GUI、但请参考旧的 DAC39RF10 用户指南。 您有 DAC39RF12EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    澄清一下、我使用的是 DAC39RF10 EVM。

    我直接从 TI.com 上的 DAC39RF10EVM 评估板页面下载了 GUI (DAC39RF10EVM评估板|德州仪器 TI.com)。 安装的 GUI 标记为 DAC39RF12、但说明指示也支持 DAC39RF10EVM、这就是我继续使用它的原因。


    您能否确认这是否是 DAC39RF10EVM 的推荐 GUI? 如果有专门用于 DAC39RF10 的特定 GUI 包和相应的用户指南、如果您能分享正确的链接、我将不胜感激。


    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xuan、

    您知道您是否使用红色 DAC39RF10EVM? 这是生产板、如果是、它应该与 DAC39RF12 GUI 配合使用。

    马修 ·克莱默获得任何进一步的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xuan、  

    您将需要将 j59_commander 与 DAC39RF10/DAC39RF12EVM 配合使用。 如果可以、请遵循 DAC39RF12EVM 的用户指南。 该电路板略有不同、但软件支持两个电路板。 电路板之间的主要区别是 DAC39RF10EVM 不需要单独的基准时钟、因为它使用 LMX1204 来生成该时钟。 如果按照 DAC39RF12EVM 的用户指南操作、您将看到软件略有不同。 您还需要在采集卡上使用 USB2.0 连接器。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:


    非常感谢您的详细答复。 非常感谢您的指导。 由于两个电路板共享同一个 GUI、因此建议遵循 DAC39RF12EVM 用户指南。

    但是、我在尝试运行 J59_Server.exe 时遇到了问题;附带了错误消息。 我已经按照 Vivado Lab Tools 设置步骤完成了对系统路径环境变量的必要更新、因此我期望 J59 服务器成功运行。

    考虑到这一点、后续步骤也不起作用、例如 FPGA 设置步骤也失败(附加了错误消息)。


    关于您关于 在采集卡上使用 USB 2.0 连接器的评论、我想确认:您是否指的是 TSW14J59 (随附照片)上连接到 PC 的 J9 端口?


    最初、我按照 TSW14J59 用户指南中的建议使用 USB 3.0 电缆为此端口供电、并尝试了不同类型的驱动程序、但没有成功(Cypress FX3 驱动程序和 FTDI 驱动程序)。 然后我切换到了 USB 2.0 电缆、但遗憾的是、我发现了相同的问题。


    如果您对如何解决此问题提出任何建议或建议、我将不胜感激。
    提前感谢您的支持。


    此致、
    Xuan