This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9327EVM:无法从评估板获取有意义的输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646462/ads9327evm-unable-to-get-sensical-output-from-eval-board

部件号: ADS9327EVM
主题: ADS9327 中讨论的其他器件

您好:

购买全新的评估板后、我们无法从该器件获得任何有意义的输出。 通常情况下、它看起来像满量程噪声、但经过多次试验、我们得到的东西几乎类似于具有与输入正弦波类似特性的波。 是否遗漏了一些内容? 我们的测试设置有问题吗?

 

我可以确认、我们所做的就是插入器件并按照 EVM 指南进行操作。 没有参数配置似乎有所不同。 这是两天前从 DigiKey 购买的器件。

 

感谢您的见解、

Jake

IMG_9991 Copy.JPGIMG_9997.JPGIMG_9996.JPGIMG_9992.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、  

    感谢您分享所有图片、它们都非常有用。  从共享的图像中、我还将确认硬件配置良好、从该站从器件读取数据时不应出现问题。 我认为这是一个软件问题。  

    我们已经找到并修复了自初始发行版以来在 GUI 上看到的几个问题。 抱歉您的困惑、我们也在相应地更新用户指南。  

    您可以使用我们最新的 GUI (V3.2.0): https://www.ti.com/tool/download/ADS9327EVM-GUI

    最新版本的 GUI 不应出现您当前遇到的问题。 请告诉我、使用最新的 GUI 时是否仍然出现问题。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    下载 V3.2.0 解决了我们的问题! 非常感谢。

    一个小问题。 初始化器件时会弹出以下警告(请参阅屏幕截图)。 器件似乎可以工作、但想知道对于我们的满量程实现、这是否应该进行研究。

    -杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、  

    我很高兴听到这个问题已经得到解决! 谢谢你让我知道!  

    我们最近对 ADS9327 系列器件进行了一些改进。 该器件的主要功能以及 2.0 至 2.1(最新)之间的性能保持不变。  进行了主要更改以简化启动后的使用、并简化某些通信模式、并启用该器件包括的其他功能(例如时钟回波模式,通道平均和可配置的 VCOM)。

    如果可能、我建议更新到最新版本、但您仍然可以使用 EVM 上当前的版本获得出色的性能。  

    此致、  

    Yolanda