Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS124S18
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08、 ADS124S18
尊敬的团队:
我正在设计使用 ADS1248IPWR 的设计、希望了解 3 线 RTD 的原理图审阅。
谢谢你。
Anandhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 ANDHU VS
对原理图进行一些注释
另外、大家也知道、我们在许多年前发布了下一代 ADS1248、它称为 ADS124S08。 该器件具有更多通道、更快的数据速率、更多的功能、更低的功耗、更好的性能、 与 ADS1248 相比、封装更小、成本相同或更低
事实上、我们已准备好 在下个月左右发布新一代 ADS1248、即 ADS124S18。 您应该在后续设计中考虑使用这些较新的器件、甚至在可能的情况下考虑使用这些较新的器件进行设计

-布莱恩