This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:3 线 RTD (ADS1248IPWR) 原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS124S18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1648041/ads1248-schematics-review-for-3-wire-rtd-ads1248ipwr

器件型号: ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S18

RTD_SCH.pdf 

尊敬的团队:

我正在设计使用 ADS1248IPWR 的设计、希望了解 3 线 RTD 的原理图审阅。

谢谢你。

Anandhu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ANDHU VS

    对原理图进行一些注释

    • 您可以考虑在 START 引脚上添加一个上拉或下拉电阻、具体取决于您想要以何种方式控制转换(通过引脚或命令)。 更多信息、请参阅数据表
    • VREFCOM 必须接地
    • 您可以移除我在下图中划掉的电容、然后如图所示添加一个电阻器、以便在基准电阻器之后创建一个滤波器。

    另外、大家也知道、我们在许多年前发布了下一代 ADS1248、它称为 ADS124S08。 该器件具有更多通道、更快的数据速率、更多的功能、更低的功耗、更好的性能、 与 ADS1248 相比、封装更小、成本相同或更低

    事实上、我们已准备好 在下个月左右发布新一代 ADS1248、即 ADS124S18。 您应该在后续设计中考虑使用这些较新的器件、甚至在可能的情况下考虑使用这些较新的器件进行设计

    -布莱恩